处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

MegaChips牵手SiTime豪赌可穿戴和物联网应用

MegaChips牵手SiTime豪赌可穿戴和物联网应用
来源:EEWORLD 时间:2014-11-12

    都说不想做将军的士兵不是好士兵,不管你做什么,目标一定是要有的。在半导体行业,要使自己更强,除了让自己的工艺、技术超前以外,收购也是一个办法之一,它可以让你快速拥有之前没有的技术,而这些技术往往需要很长的研发周期和经验积累。MegaChips的目标十分明确:成为十大无晶圆厂半导体公司。为了实现这一愿景,MegaChips一直积极投资于实现有机增长的研发,并进行战略收购。近日,MegaChips斥资2亿美元现金收购SiTime公司,本次交易将两家互补的无晶圆厂半导体领导厂商结合在一起,旨在为越来越多的可穿戴、移动和物联网市场提供解决方案。针对此次事件,记者对 SiTime公司营销执行副总裁Piyush Sevalia先生进行了专访。


图1  SiTime公司营销执行副总裁Piyush Sevalia先生

物联网助双方牵线搭桥

   Piyush首先介绍了为什么SiTime会被选中:”根据市场研究公司Yole的分析,MEMS技术正在推动半导体工业的增长。Yole预计,预计今后几年MEMS半导体营业收入的增长将超过10%。凭借SiTime在MEMS时钟领域80%的份额,MegaChips取得了MEMS领域的地位。SiTime有助于MegaChips扩大自己所服务细分和客户群的TAM。”

   那么SiTime为什么同意此次收购呢?Piyush表示:“ 这次收购对SiTime的技术、投资者和员工都是有意义的事情,因为这在多方面可加速MEMS时钟方案的普及。SiTime成为一个财务稳定的上市公司的一员,这意味着大型电子公司将更有意愿采用SiTime的MEMS时钟方案,因为他们无须再担心与一个小供应商合作。MegaChips年营业额超过6亿美元,拥有庞大的销售团队,他们的客户群将来也可用到SiTime产品,这也为MEMS时钟方案创造了新的市场。MegaChips企业文化注重创新、创业和快速,这和SiTime企业文化非常相似,因此这两家公司文化非常容易融合。”

   MegaChips和SiTime两家公司有互补的技术、产品及共同的战略构想,包括为穿戴式和物联网(IoT)市场提供服务。SiTime时钟方案,如SiT15xx 32 kHz振荡器和TCXO产品,具有小的尺寸和低的功耗,而MegaChips近推出的如“frizz”这类的以超低功耗传感器集线器(Sensor Hub)和sub-GHz 低功耗的蓝牙(BlueChip)方案。 SiTime 和MegaChips的方案都是针对可穿戴、移动和物联网市场的解决方案。

   Piyush补充到:“企业合并后的协力优势将对双方在其目前还未完全进入的市场起到帮助作用。譬如,SiTime在全球拥有非常多的大型客户,这些客户现在可更快地接触到并有可能采用MegaChips的方案。另一方面,MegaChips在某些客户中有大量的业务,如果这些客户采用SiTime的方案,SiTime则可进一步的冲量。”

MEMS时钟是优势之源

   组合传感器越来越受到青睐,传感器也将融合算法并更加智能,这对于MEMS时钟来说是否有技术上的挑战?

   Piyush回答到:“无线基站是体现时钟规格在不断变化的一个很好的范例。当基站从2G演变到3G、4G, 支持越来越高的带宽,其对时钟的要求也越高,如更精准的频率稳定度和更好的抖动。同样,当传感器变得更复杂,整合性更高和更智能,对时钟的要求也会更严格,其性能也必须提高。SiTime的TempFlat MEMSTM 技术是非常理想的选择,其性能不但在没有补偿的状态下打败石英时钟,而且能以更小的封装和更低的功耗实现一个稳定的时钟 (如图2所示)。”


图2 MEMS时钟性能对比

   MEMS时钟可有效地利用传感器更高的复杂性、更高的整合性和智能,提供更多的功能、更高的性能、更小的尺寸、更低的功耗及更优良的质量和可靠性,能够帮助SiTime迎接传感器融合、智能化带来的挑战。MegaChips也拥有在这个领域中可应用的独特技术。这些技术和SiTime的发展有着极大的可配性。我们将会利用这些技术一起争取为这个市场提供好的产品。

   在采访中,Piyush一直提到物联网、可穿戴等新兴应用,那么,SiTime现在看重的是物联网吗?现在为SiTime贡献的市场是什么呢?Piyush表示:“SiTime产品被应用到诸多领域,其从不同市场来的业务也会随着市场的增长而变化。譬如,在过去12月,SiTime两个市场为消费电子和企业计算机(如服务器、终端存储等),这两个市场将来也会有效的增长。但是,当SiTime推出了SiT15xx系列32 kHz 振荡器和TCXO后,我们在移动,穿戴式及互联网(IoT)市场也赢得了显著的业绩。我们预计这些市场将会比消费电子和企业计算机更高速的增长。”

   在记者看来,此次收购是MegaChips在豪赌可穿戴和物联网应用,但是该市场短期内的盈利并没有预想的那样“爆发”。对此,Piyush有着自己的见解,并试图用数据来说服记者:“可穿戴市场已具有相当大的规模,并在高速增长。全球的市场调研公司之一IDH预测,2014年将会有6 100万台可穿戴式产品售出,比2013有11%的增长。其他市场调研公司也提供了相似的预测。无论是大型电子公司还是创业企业都在推出更具时尚的可穿戴式产品,包括运动手环、智能手表、服装、鞋类、眼镜等产品。SiTime已经在许多引人注目的可穿戴式产品中被采用。以之前极大的优势为基础,我们相信SiTime在可穿戴式市场中占据了极为优势的地位,将继续是可穿戴式产品中时钟方案的领导企业。”

   对于独立的MEMS时钟发生器公司未来的命运(独自运营还是是被其他大企业收购),Piyush给出了他的看法:“独立运营或者被其他大企业收购这两种可能性都完全存在。 MEMS谐振器和时钟发生器的整合已有先例,如Maxim(美信)旗下的Dallas半导体的DS3231M实时时钟(RTC)就整合了SiTime的MEMS技术。我相信市场会随着时间而改变,而SiTime的MEMS时钟技术占据了无可置疑的地位(80%市场占有率)。我们相信SiTime会继续是这个产业的领头羊。”

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次