处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

安森美汽车照明应用新器件在electronica 2014推出

安森美汽车照明应用新器件在electronica 2014推出
来源:

   新方案使工程师能采用更加广适型的“平台”方法,将应用成本降至低。

   2014年11月11日 – 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出两款新器件,用于汽车照明系统。

   NCV78763先进智能电源镇流器及双通道LED驱动器提供高能效的单芯片汽车照明方案,能够驱动电压达60伏(V)的两串LED。每路输出能够支持1.6安(A)的直流电流。内置电流模式电压升压控制器能对输入电流滤波。这器件还内置脉宽调制(PWM)调光功能,频率可达4千赫兹(kHz),此外还提供PWM直接馈送选择,用于从外部微控制器进行完整频率及精度范围的控制。这器件经过优化,用于汽车前照灯应用,包括远光灯、近光灯、转向指示灯、静态转向辅助灯、雾灯及日间行车灯。每个独立LED通道都有独立降压开关输出,可配置输出电流及电压,以符合特定应用标准。配置透过器件的串行外设接口(SPI)完成。集成诊断功能只使用较少的系统微控制器资源作安全监控,因而提升照明设计的总体效能。如果单个照明模块要求超过2个LED通道,可以组合使用多颗NCV78763器件。这方案由于具备SPI可编程能力,故灵活度极高,容许扩展设计,使用更多LED串。这就产生多种系统配置,能够因应宽阔的车型,大幅加快设计周期及降低工程间接成本。此外,NCV78763支持高工作频率,因而可使用更小的电感,缩减物料单成本。

   安森美半导体还在electronica推出NCV7691电流控制器,用于汽车LED灯。这高集成度预驱动器在单芯片中结合PWM和诊断功能,以及电池连接和负温度系数(NTC)输入,主要针对汽车组合尾灯(RCL)、中央高位刹车灯(CHMSL)及日间行车灯(DRL)应用。这器件结合使用外部双极晶体管及反馈电阻,精确调节LED驱动电流– 多可同时调节8个LED串。工程师能够灵活地增加通道以创建多通道系统。这器件通过PWM输入引脚,加入了专用调光功能。使用与双极晶体管串联的单个外部电阻,能简单直接设定LED亮度水平。这种方法使工程师能够在宽范围电流条件下使用这器件。回设功率极限降低过压时的驱动电流。LED串开路及短路诊断功能确保维持工作可靠性。通过将FLTS引脚连接在一起,可在检测到错误时关闭多颗LED。NCV7691通过AEC-Q100认证,能应付严峻的汽车环境。它的工作温度范围为-55 °C至+150 °C。

封装及价格
   NCV78763提供3种不同封装:5 mm x 5 mm QFN-32、7 mm x 7 mm QFN-32及36引脚SSOP,每5,000片批量的的单价从1.85美元起。NCV7691采用SOIC-8封装,每3,000片批量的单价为0.30美元。

   欢迎参观安森美半导体于2014年11月11日至14日德国慕尼黑electronica 2014的展位 – A5馆,225号展台。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次