处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Molex 展示 Brad® 工业以太网解决方案

Molex 展示 Brad® 工业以太网解决方案
来源:EEWORLD 时间:2014-11-05

    全套以太网解决方案系统可使多台非集成的通信设备在陆地和海洋上通过以太网技术传输信号。

    (新加坡 – 2014 年11月4日) Molex 公司适用于恶劣环境的全套 Brad® 工业以太网解决方案系统现已包含紧凑式 M12 6a 类 X 编码连接器。Molex 提供范围广的 M12 和 RJ-45 以太网产品系列,其中包括卡口式闭锁装置以及 Brad® Ultra-Lock® 推拉式系统,可实现快速简便的配对连接效果。该系统可理想用于海洋等恶劣环境应用。M12 6a 类 X 编码连接器结构坚固、设计紧凑,可确保传输性能满足 TIA-568 和 ISO/IEC 11801 6a 类规范要求,在 10 Gbps 速率的以太网上可实现高达 500 Mhz 的频率。从而,这一 IP67 级别的密封式接口系统可为在相同协议下进行通信的设别实现不间断并且高度可靠的连接效果。电缆选项提供屏蔽、非屏蔽或双绞线版本,可达到的信号性能而不产生系统噪声干扰。

    Molex 全球产品经理 Ted Szarkowski 表示:“以太网解决方案的目标在于提高网络系统的可靠性。Brad 工业电线和连接器可在同一个通道上实现多台电子设备的连接,从而方便的实现信息的共享。这些产品可以理想用于恶劣的气候条件,具有出色的防水性与抗振性。”

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次