处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

看音讯设计 ADI从放大器与电源管理着手

看音讯设计 ADI从放大器与电源管理着手
来源:CTIMES 时间:2014-11-05

    谈到类比音讯设计,大概可以回溯至20几年前的时间,在那时候,已经存在的半导体技术对于音讯放大器相关领域,开始有了些着墨,其中ADI(亚德诺半导体)算是相对较早投入的厂商之一。像是ADI先前所开发的AD712,早就被用在80年代的CD播放器中,ADI院士Scott Wurcer便谈到,早期ADI的产品大多被导入在相对高端的产品,主要原因在于在音效呈现上可以有不错的表现。

    而随着时间的推移,4G时代也渐趋普遍,所以对于音讯品质方面也开始有了些不一样的变化。Scott Wurcer表示,在有4G的情况下,意味着电信业者能提供更多的服务,电信业者也希望消费者能购买更多数据来满足其内容或是服务的需求,在这样的前提下,智慧型手机对于音讯品质的要求将水涨船高。但这类需求,可能仅止于中国大陆市场,理由在于大多消费者会搭乘大众运输工具,所以听音乐甚至同时看影片的情况相当普遍,反之欧美市场可能仅仅是听音乐为较为常见的使用行为,这也导致对于音乐品质的需求并不是太高。

    当然,Scott Wurcer也强调,ADI旗下的确有针对大陆市场需求的音讯放大器产品,但不是为了该市场而设计,而基于广泛的市场而设。但事实上,这种系统规格,已经成为亚太或是中国市场的普遍需求,所以ADI也相当看好其成长动能。

    不过,Scott Wurcer也坦承,在音讯方面,ADI并无法提供完整的系统层级的解决方案,还是有些元件需要借助第三方半导体业者的合作。不过,相对的,ADI也在音讯系统方面的电源管理方案有所着墨,若能提供优异的电源管理方案,稳定供电音讯系统,对于音讯呈现上会有相当的助益,这部份也会是ADI的强项。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次