处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

是德科技推出杜绝时间丢失的高速触发采集解决方案

是德科技推出杜绝时间丢失的高速触发采集解决方案
来源:21ic 时间:2014-11-04
是德科技近日推出为U5303A PCIe及U 5309A PCIe高速数字转换器设计的全新信号处理固件。新的固件(TSR选项)允许同步捕捉和转换在触发应用中获得的数据。

根据我们的验证测量,与新固件搭配的高速数字转换器结构可达上千kHz速率,并持续触发采集数以万计的采样,这种采集将杜绝任何事件的丢失。此外,对于新的固件,取决于内部存储选项选择的更短时间(或非周期触发)持续获取和读取更高的触发速率,将成为可能。现在用户可以将存储看作多排循环存储,可以通过配置存储排的数量为他们的应用优化数据吞吐量。

“TSR选项为需要大量数据转换,且确保杜绝事件丢失的触发应用提供了一个的解决方案,”是德科技PCIe高速数字转换器产品经理Jean-Luc Lehmann说。“新的功能更好地覆盖了OEM的需求。其它附加功能,例如即时峰值检测以及累加,客户也已经可以使用。”

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15973次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14166次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9188次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次