处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

ADI同步解调器可提高低功耗应用的信号测量灵敏度

ADI同步解调器可提高低功耗应用的信号测量灵敏度
来源:21ic 时间:2014-11-04
Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)公司近日发布一款集成度、性能、灵活性和功耗均达行业水平的同步解调器ADA2200。

ADA2200采用ADI正在申请专利、由Lyric半导体有限公司(2011年中期被ADI收购)开发的采样模拟技术(SAT),同时集成一个可配置模拟滤波器;借助该器件,便携式低功耗仪表设计师可以限度地延长电池寿命,并在大噪声源条件下对模拟信号进行精密的幅度和相位测量。 与传统分立式方案相比,这种紧凑、集成式解决方案多可减少25%的PCB电路板占用面积,为设计师带来更大的灵活性,缩短系统设计和优化时间,为电路设计在多种传感器、产品和平台中的重复利用提供便利。

低功耗(390 uA,3.3V且fCLK = 500 kHz条件下)和轨到轨工作特性使ADA2200成为医疗、工业和通信市场高级电池供电和低电压系统的理想选择,适合阻抗测量、气体检测、空气或液体分析、应变计、接近测量等众多应用。

ADA2200和正在申请专利的SAT技术简介

ADA2200搭载一个集成度超高的模拟信号链,包括一个可配置的无限脉冲响应(IIR)滤波器、低通有限脉冲响应(FIR) 1/8x抽取滤波器、带0°/90°相位选择功能的混频器、参考时钟和ADC驱动器输出。 ADA2200针对1 MHz的输入采样速率而优化,能够对30 kHz的信号输入带宽进行解调,相位检测灵敏度达0.009º,工作温度范围为-40°C至+85°C。

ADI专有的SAT技术采用电容间电荷共享方式在模拟域中实现“类似数字的”计算。 由于信号完全在模拟域中处理,因此,这款模拟输入、采样模拟输出器件会降低ADC采样速率,由此使ADC的功耗多减少87%,并把计算负荷大的任务从数据处理器或微控制器中转移出去。 这样,设计师即可简化系统架构,缩短开发时间,减小系统尺寸,降低功耗。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次