处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

空调等18类家电产品将统一噪声测试方法

空调等18类家电产品将统一噪声测试方法
来源:慧聪网 时间:2014-10-31

    有些消费者发现,空调的噪音可以标到不到20分贝,而大热的空气净化器产品噪音值大多在40分贝,还有的标注60分贝,那么,空调真的比空气净化器的噪音低吗?


    事实上,空调产品的噪音值标注和其他产品有所不同。目前空调采用的噪音测试方法为声压级噪音描述,而其他家电产品采取声功率值标注。由于所标物理量值不统一,单单从数字上来看,容易对消费者造成误导。也就是说,并不是标识值标的越低噪声就越小,而是要确定标识的是声压级还是声功率级。标识声压值的家电产品有可能噪声会超过标识声功率级的家电产品。

    中国家用电器研究院测试技术研究所所长鲁建国表示,目前正在对现行国家标准进行修订,统一采用声功率级对各类家电产品进行描述。标识声功率级可以实现不同实验室间噪声测量值的重现性及稳定性,在声学评价方面更科学。

    限行的GB19606-2004《家用和乐死用途电器噪声限值》强制性国家标准,规定了6类家电产品(电冰箱、空调器、洗衣机、微波炉、吸油烟机和电风扇)的噪声限值及测试方法。鲁建国介绍,本次标准修订共涉及18类家用电器,其中有12类产品为新增产品。新增产品分别是:废弃食物处理器、剃须刀、口腔卫生器具、室内加热器、加湿器、空气净化器、真空吸尘器和吸水式清洁器具、洗碗机、干衣机、电动按摩椅、食品加工器具和毛发护理期。标准实施后,上述18类家电产品均需要对产品噪声进行明示,并符合该标准中限制的规定。

    各类家电产品使用统一的物理量值进行衡量,有利于消费者在选购家电产品时通过噪声明示值对各类产品进行比较。由于空调产品长期以来一直采用声压级表示噪声值,要改变这个现状,对于部分家电行业接受起来有一个过程。但是从长远的角度看,家电产品标识声功率值是趋势,实现噪音明示值及测试方法的统一有利于保护广大消费者的利益。鲁建国表示,新的噪声国家标准快可以在2015年下半年实施。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次