处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Molex ML-XT™ 密封连接系统针对恶劣环境应用

Molex ML-XT™ 密封连接系统针对恶劣环境应用
来源:EEWORLD 时间:2014-10-21

    创新性的射出成型技术将密封件性的粘合到插头外壳,提高密封的可靠性以及插拔过程中的保持力.

    (新加坡 – 2014 年10月20日) Molex 公司推出结构坚固的 ML-XTTM 密封连接系统,采用创新性的射出成型密封技术来实现 IP68 级别的密封效果,同时 SAE J2030 和 IP69k 版本的产品正在进行验证。该解决方案专为替代包含海水在内的恶劣环境中使用的工业级标准连接器而设计。高性价比的 ML-XT 几乎可适应多种传感器,并具有较少的电路数。

    Molex 全球产品经理 Denis O’Sullivan 表示:“ML-XT 密封连接系统符合 IP68 级别要求,是当今市场上为可靠的密封系统之一。先进的一体式双射成型液态硅胶(LSR)集成式密封件在极端条件下也可防止流体侵入。在插拔过程中,该成型技术可为密封件提供可重复的关键性保持效果,能够保证正确的密封件位置,从而确保密封件的完整性并在安装和维护过程中消除密封件丢失或遗漏的风险。”

    ML-XT 系统初发布的版本具有两条电路,采用 9 种颜色编码的外壳并提供两种电缆范围的选项。该系统采用 Molex 久经考验的 XRC™ 端子,额定电流达 13.0 A,可支持线束制造商所广泛采用的各种工装。ML-XT 系统与市场上现有的各种版本相比,所具有的组件数量更少,可帮助线束制造商降低库存水平、简化装配流程,并降低总装成本。

    O’Sullivan 补充说:“应用日益增长的复杂性正在使对智能传感应用的要求不断提高,并增加了线束中对连接器的使用数量。通过预防电气故障和机械设备停机,ML-XT 密封连接系统实际上可以在工业标准的系统中实现极高的可靠性,并且极具性价比。”

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 21952次
2 1N4001 0.19MB 17825次
3 DAC1220E 0.95MB 15820次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15781次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 13963次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11638次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9238次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9021次
9 DS1337U+ 0.28MB 9020次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8941次