处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

特殊电容及其在工业领域的应用 【2012工业应用开发者论坛精彩笔录】

特殊电容及其在工业领域的应用 【2012工业应用开发者论坛精彩笔录】
来源:我爱方案网 时间:2012-08-24

导读:基美电子专家介绍了工作温度可达200℃的MLCC,适用于新能源汽车和钻井。可替代钽电容的高频响应Low ESR 聚合物电容、高可靠度军用级聚合物电容、薄膜及电解电容适合在新能源汽车、太阳能发电、风力发电和照明领域应用。

本文整理自基美电子
技术专家范为俊2012新能源应用开发者论坛上 的演讲,更多精彩方案尽在2012新能源、工业与嵌入式应用开发者论坛

今天我给大家简单介绍一下我们公司,以及新产品。我们的工程师主要是做电容,电容相对比较简单,但是在我们产品中、设计中是必不可少的。我简单的跟大家过 一下,大家有什么问题,或者对我们元件有什么需要都可以跟我们联系。
   
今天的内容分为两个部分,部分简单介绍一下我们公司,第二部分简单介绍一下电容。我们公司历史可以追溯到1919年。基美是电容公 司,包括钽电容、薄膜电容、陶瓷电容,只要是电容我们都有做。我们有23个加工厂,人数有9750人,这是一个发展里程碑,大家可以简单看一下。我们是 99年推出了颗高分子钽电容。汽车类的产品我们有生产的资格。07年收购了两个公司,客户都比较熟的。2011年的收购了一个做铝箔的公司,我们从源 头开始做了一个垂直整合,这样对我们价格都有改善。像钽电容这块,将来更加强势,比较有优势。

我们的产品大家可以看一下。个是钽电容 这一块,我们的市场块是PC,这一块会用到钽电容;第二是通信市场,第三是智能手机;当然在汽车、军工也有钽电容这一块。第二是陶瓷电容,大家都比较 清楚,价格都比较好。我们的优势是做特殊的产品,主要的市场在汽车、工业类这一块,军工这一块比较多一点。第三是薄膜电容这一块,在工业市场,以及新能 源,大家都提得比较多的,都有薄膜电容给大家选择。基本上我们基美,你能想到的电容都可以提供给大家,包括大家常用的薄膜电容、钽电容。基本上大家能想 到电容我们都能提供,根据大家的需求可以做一些定制,都是可以的。基本上世界上比较有名的公司都是我们的客户了,大家可以看一下。包括一些制造工厂,我们 都有关系,我们代理商也是非常强势的,都是全球知名的代理商。那我们也在开发一些新产品,在军工领域,通过军工认证的钽电容,主要是在雷达、声纳、电源方 面都可以使用这一块。太阳能、风能这一块,正在开发一些产品,这个产品是温度从85度扩展到105度,容值做得更大一些。汽车方面正在开发一些高压产 品,工作电压是500V以上,都可以选择。另外是消费类的,平板电脑、手机这一类,非常薄的钽电容,可以提供给大家使用。接下来我们按钽电容、陶瓷电容、 薄膜电容的顺序简单给大家说一下。

首先看一下钽电容。这上面写的是特殊应用,主要是军工领域。以T开头的,就是钽电容。T550是军工系列的,优点是高分 子材料。我们在这次展会上也有展出,大家在展馆看的时候,可以看一下。第二是T541,16V以下的都出来了,高压我们现在还在开发当中。也是钽电容,优 点也会具体讲一下。第三是T428系列,它可以把ESL做得很小。第四是叠容,目前来讲我们推出来的是玻璃板。还有第五是T500系列的,这个工作温度可 以到200度,125到200度会降容。石油开采的时候要钻井,钻井的温度很高,这个大家可以考虑一下高温系列的钽电容。T513也是钽电容接下来把刚才 提到的几款具体一点的给大家看一下。款就是铜封装的,防潮特性,是真空密封,像普通的钽电容可以做到25V,高压做到35V,这个军工做得高一点,温 度可以做到105度,它的容量做得很高。这是一个标准的四种,这种产品跟以往传统的比起来它的漏电流比较小。第二是它的特性,因为是高分子材料,大家知道 随着比率升高它会下降,下降得更低一点、更少一点。第三是特性这一块,会更好。因为普通液态电解质的话,它会挥发,相对受到影响。一般钽电容来讲,它会击 穿,跟容量也有关系。主要应用在军工、航天这一块,主要功能都是一样的。这一块大家可以看一下。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22200次
2 1N4001 0.19MB 18113次
3 DAC1220E 0.95MB 16436次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15982次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14173次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11848次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9418次
8 DS1337U+ 0.28MB 9198次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9195次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次