处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

TI全新单核微控制器为工业控制应用带来高精度高性能16位ADC

TI全新单核微控制器为工业控制应用带来高精度高性能16位ADC
来源:EEWORLD 时间:2014-08-28

    业界流行的双核C2000 Delfino MCU可实现引脚和软件的兼容,为变速驱动器、变频器、电源转换器和可再生能源应用提供可扩展设计。

    2014年8月27日,北京讯---日前,德州仪器(TI)宣布推出全新C2000™ Delfino™ 32位F2837xS微控制器(MCU),为工业实时控制设计带来了功能强大的单核系列产品。这些单核MCU是业界首个可提供4个16位模数转换器(ADC)并且能在电源控制应用中进行精准反馈的产品。它们与近发布的双核C2000 Delfino F2837xD MCU引脚和软件兼容,同时还能帮助加速从性能较高的工业控制应用向中等控制设计扩展时的开发过程。此外,对于那些使用前款Delfino F2833x MCU系列的客户而言,Delfino F2837xS MCU是新一代单核解决方案。开发人员可将F2833x MCU现有的投资过渡到软件兼容的F2837xS MCU,从而提供更高的CPU性能和更先进的模拟和控制外设。

F2837xS MCU的特性与优势:

    C28x与实时控制加速器(CLA)的强强联合,兼具400MIPS的浮点性能,可同时快速高效地管理多个控制任务。C28x CPU在三角学和复杂数学运算方面得到了进一步加速:
o利用在C28x内核中集成并自动在编译器中执行的全新三角数学单元(TMU)硬件加速器来快速执行用于转换与控制函数中的三角算法。
o利用也是在C28x内核中集成并自动在编译器中执行的Viterbi复杂单元(VCU II)硬件加速器来加速编码通信应用中常见的复杂数学运算。
通过从主CPU(C28x内核)向CLA卸载要求很高的控制回路分析来进行智能系统分区,从而产生额外的带宽并允许主处理器重点执行如系统诊断、应用管理或降频控制回路等其它任务。
可通过4个16位ADC在电源控制应用中进行精准反馈 —— 对单核MCU而言,这在业界尚属首例。
可提高系统吞吐量,如监测电机的三相电压和电流,同时完成软件解码高频解析器反馈。
可通过其它高完整性模拟和控制外设来化系统级集成并节省材料清单成本,例如Σ-Δ解调器、比较器、数模拟转换器(DAC)以及许多控制和通信外设。
8个已调试的Δ-Σ通道,都可进行阈值比较,并配置了用于TI AMC1204隔离Δ-Σ调制器的无缝接口。
可从传统F2833x MCU轻松迁移。使用相同的C28x内核和许多相同的外设,以前的高性能C2000 MCU与全新Delfino F2837xS MCU软件兼容,从而提供更多的信号处理带宽、更佳的闪存性能,还可提供高级模拟和控制外设。
通过在全新的F2837xS MCU系列中创建不同性能等级的产品为双核Delfino F2837xD MCU和未来器件提供引脚和软件兼容的架构来加速产品上市进程并降低开发成本。
通过controlSUITE™软件(可在ti.com免费下载)中的示例、头文件、应用库等来进行集中式软件开发。









新工具使开发工作更轻松

    因为Delfino F2837xS MCU具有可扩展性并与Delfino F2837xD MCU兼容,所以它们可共享同一个开发平台 —— Delfino F2837xD实验板套件。Delfino F2837xD实验板套件以常见的C2000 controlCARD外形为基础,允许设计人员借助以前发布的C2000应用套件来使用这种controlCARD。

供货情况

    全功能C2000 Delfino F28377S 32位MCU(TMX320F28377S)现已开始提供样片。通过集成了不同存储及外设的TMS32028376S, TMS320F28375S与TMS320F28374S,TI可为设计师提供更多的选择性。此外,开发人员可使用包含模块化controlCARD (TMDXCNCD28377D的Delfino F2837xD实验板套件扩展基座(TMDXDOCK28377D)来评估全新的Delfino MCU,也可单独购买controlCARD。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次