处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

深挖智能汽车设计要素,你知多少?

深挖智能汽车设计要素,你知多少?
来源:电子发烧友网 时间:2014-08-27

    虽然驾驶室内的汽车数据和显示夺人眼球,但幕后的电源管理对实现可靠、高效运作却至关重要。

    现今的汽车设计中有一项很有讽刺意味的事情:能源效率越来越高,但其承载的电气要求却越来越多。这些要求包括了从一系列安全相关功能到车内舒适性、连通性和娱乐功能的方方面面,例如基本的AM/FM收音机、卫星无线电、多媒体系统接口、GPS、蜂窝支持、Bluetooth®、互联网/Wi-Fi®等等。

    图1. 光鲜的汽车中控台幕后是复杂的电路和系统互连,所有这些都要求稳固的直流电源以及先进电源管理的支撑。

    其中许多电子子系统都位于所谓的“无线音响单元”中(图1)。无线音响单元是用户中控台和仪表板的核心部分,其中包含了各种显示、信号连接功能、用户界面和内部电子部件,或者是这些部件的连接集合点(图2)。这个仪表舱位可能集成了多达8到10个主要子系统。所以,这是提供多个直流电源以及处理散热的关键位置。

图2. 汽车中控台背后的车载无线音响单元支持的大量复杂功能。

无线音响单元电源挑战

    与许多复杂的子系统一样,无线音响单元设计必须平衡相互冲突的电源要求和限制。一方面,需要为处理器、存储器、显示屏等提供电流大小不一、非常稳定的电压。这些DC-DC调节器必须具有较高效率,将电源子系统引起的温升降至低,包括调节器本身及其支持的电子器件。其中许多调节器在提供维持关键电路工作(无钥匙进入、时钟、报警,以及部分存储器功能)所需的几个毫安电流时,也必须具有较高效率。当汽车表面上“关闭”几天甚至几周时,这尤其关键,使汽车电池设计不会放电至低于下次启动所需的电量。

    除这些基本的挑战之外,还有汽车的电气和热环境。尽管在原理上汽车是由电池供电的,具有稳定、纯净的直流源,但现实完全不同。汽车的基本直流电源噪声较高,在启动(冷启动)时具有较大、突然的压降,会使电压下降至标称值的一半。在极端情况下,负载突然断开时,电压轨会产生尖峰脉冲(称为“抛负载”),造成高达42V的瞬态(图3)。

图3. 标称12VDC电池电源实际上是一个复杂并且一定程度上有害的电源,如以上电压与时间特性图所示,其中:a)抛负载浪涌;b):冷启动电压。

    因此,通常由标准铅酸电池提供、容限较小的标称12.6VDC电源实际上具有较宽的静态和动态摆幅,使调节功能的设计变得更加复杂。所以,设计的调节电路必须能够承受这些瞬态效应,即使发生这种情况时也能正常工作。

    在恶劣的汽车环境下,还有另外一项考虑事项:电磁干扰(EMI)。车内的RF电噪声非常多,其中部分来自于内部,部分则来自于外部环境;必须严格要求包括电源子系统的所有电子功能所产生的EM (幅值和频谱),以及对周围EMI的抗干扰性要求。

    除了众所周知的汽车基本电源问题之外,还有一个新问题: 越来越多的汽油引擎汽车采用“启停模式”,以降低油耗。在停车标示以及等红灯或类似情况时,关闭引擎;然后当驾驶员踩下油门踏板时,在几分之一秒内重新启动引擎,将空转油耗降至低。然而,汽车每次停止后再重新启动,重复性地对电气系统造成抛负载和瞬态;而在走走停停的交通环境下,这种现象非常频繁。

    如果这些情况不足以担心的话,那么所有这些电子问题所带来的是一项非电气但却与之密切相关的严重问题:音响单元的热环境;在外部温度高达 85°C (185°F)以及内部温度高达 105°C (220°F)的环境下,必须正常工作。存在两方面的问题:调节器发热对音响单元的总体热负载产生影响(对单元内的其它电路不利),同时调节器本身又必须在高温下正常工作。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 21955次
2 1N4001 0.19MB 17828次
3 DAC1220E 0.95MB 15824次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15784次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 13966次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11641次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9242次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9024次
9 DS1337U+ 0.28MB 9023次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8944次