处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Aptina提供汽车倒车摄像头综合成像解决方案

Aptina提供汽车倒车摄像头综合成像解决方案
来源:EEWORLD 时间:2014-08-22

    Aptina ASX344AT片上系统(SOC)将业界的图像传感器与180度视角和尖端处理功能融为一体。

    智能成像解决方案的全球提供商Aptina正在批量生产用于倒车摄像头解决方案的ASX344AT SoC。ASX344AT内置图像处理功能,提供180度视角,并具备强大的图像复原功能。美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)发现,在避免倒车事故方面,180度视角摄像头解决方案,例如采用ASX344AT的摄像头解决方案,比基于反光镜的传统系统有近60%的改善,而比传统的130度观察系统则提升近15%。

    ASX344AT SoC专为降低成本和缩短上市时间而设计。ASX344AT融合了高性能传感器、图像处理和180度视角图像复原功能,是适用于倒车摄像头解决方案的单晶片解决方案。这大大降低了总体系统成本,缩小了物理解决方案的尺寸。这款SoC搭载一个综合软件工具包,可简化多视图的生成过程,有助于光学变形校正,并为制造商缩短其产品上市时间。

    Aptina业务开发高级副总裁Taner Ozcelik表示:“ASX344AT是一款功能全面、性能强大的汽车倒车摄像头成像解决方案,进一步扩展了我们业界的汽车产品组合。通过将强大的图像处理功能和的图像传感器技术融入一个单一解决方案内,客户将能够缩短他们的产品上市时间,降低总体系统成本。”

产品亮点:

    ASX344AT是一种采用VGA分辨率的1/4英寸光学格式

传感器采用大尺寸5.6 µm像素,可提供惊人的低光和高动态范围,从而能够在恶劣的光照环境下生成精准图像

SoC处理能力包括诸多尖端功能,例如颜色复原和修正、自动白平衡、灰度系数校正、锐化、镜头阴影校正、即时故障检测和自动曝光

SoC包含四种可以同时混合的叠加效果,可从一共64,000种颜色中选择32种颜色

通用非同步收发传输器(UART)接口使制造商能够定制可以根据驾驶员坐姿进行动态调整的查看模式

SoC提供NTSC/PAL制式输出,可与区域显示器实现统一通信。

    ASX344AT符合严格的AEC-Q100标准,工作温度为-40°C至+105°C,且即日启动量产。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次