处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

大小M并火力 IC设计「大」有可为?

大小M并火力 IC设计「大」有可为?
来源:经济日报 时间:2012-08-23
   
联发科与晨星明年元月可望正式完成合并,营收规模将跃居全球第四大,图为联发科董事长蔡明介(右)与晨星董事长梁公伟(左),在证交所的重大讯息说明会结束后握手致意。
报系资料照


后PC时代,以往IC设计仰赖电子业完整的上下游产业链结构面临瓦解,尤其,苹果风潮席卷下,终端应用产品高度集中在智慧手装置,轻薄短小趋势下,系统单晶片等高度整合成为IC设计业必须努力质变的技术方向之一;此外,台湾以往IC设计业居全球第二大地位,但随中国大陆IC设计业进逼下,加上全球经济动荡,台湾长期仰赖的PC产业式微,消费性电子也欠缺杀手级应用,从联发科与晨星合并的启示中,台湾IC设计公司从分进合击,走向大型化发展应该是因应变局的重要策略之一。

近年来科技产业骤变,PC产业不再吃香,行动装置兴起,连带上游IC设计产业命运也大不同。国内IC设计发展从与PC产业及晶圆代工共生,到分割独立创造无数小金鸡,近2、3年随产业趋向高度整合,整并风潮再起。国内IC设计龙头联发科(2454)与F-晨星(3697)明年元月可望正式完成合并,营收规模将一举跃居全球第四大,IC设计走过以往分进合击的发展策略,在产业竞争力考量下,大者恒大还是趋势。



回顾国内IC设计业发展,随台湾IT产业兴起,加上半导体晶圆代工供应链完整,造就不少小股本的创新IC设计公司,尤其在资本市场上,IC设计本梦比高于其他产业,近一、二十年来,在留才、业务属性等等不同考量下,包括联电将旗下小金鸡一一分割,甚至自成联家军IC设计族群。

2008年金融海啸时期,堪称国内IC设计业兴衰分水岭。金融海啸重创全球经济,以往仰赖PC应用领域的国内IC设计业中,仅能期待Wintel阵营重新站起来,而部分拥抱利基型产品厂商,勉强维持生存下,久而久之甚至欠缺竞争企图心。

其次,苹果风潮席卷,IC设计业也出现洗牌效应。以往国内IC设计业较仰赖标准品 (ASSP),并藉此降低成本,这样的模式在手机、PC与消费性3C产品都看的到,但苹果iPad、iPhone热销,诺基亚、Moto等品牌相继败阵,台IC设计厂能打入苹果核心应用厂商寥寥可数,况且手机厂走向越来越客制化,善于标准化降低成本的台厂,只能对庞大的行动通讯商机干瞪眼。

国内IC设计业者在行动通讯上已痛失良机,在4G世代也未必能占到便宜,连Win8可能掀起的PC/NB换机潮或平板电脑新使用经验,都不见得能重振Wintel以往雄风。但从联发科并购晨星为例,在四萤一云时代,软硬结合的大整合趋势已可预见,IC设计公司整并不但在硬体资源互补、软体上包括IP 、人才等也是应变方向。



热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18110次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9193次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次