处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

告别黑屏定格 熊猫电视推无缝换台设计

告别黑屏定格 熊猫电视推无缝换台设计
来源:中关村在线 时间:2014-08-22

    现在的电视节目越来越多,电视台越来越多,但却发现找一个能让我们坚持看20分钟不换台的频道太难了。当我们习惯性的在上百个电视台间切换的时候我们也遭遇了另一个问题,那就是每次换台电视都得黑屏一下或者停顿一秒,结果每天花在无意义的换台上时间与每天看电视的时间几乎相同。

    众多电视厂商面对这一长期存在的问题似乎并不关心,把研发精力都放在一些更容易造成营销噱头的功能上。而近期老品牌熊猫电视在其LE55D19SD智能电视推出了无缝极速换台设计,让换台告别了黑屏和定格。虽然这一功能不像新的智能功能那样搏人眼球,但却是实实在在能够提升日常使用体验的功能。



告别黑屏定格 熊猫电视推无缝换台设计

    电视在换台时出现黑屏或者画面停顿,主要是因为电视机的调台过程就是快速搜台和微调的过程,日常电视机中存储的频道信号总会因为一些因素导致频道的频率偏移,所以电视需要花些时间调节至好收看效果。而电视频道是以频率、频段数据记录在电视机芯片中,搜台和微调是需要调用这些数据。因此耗费的这一时间就被有些电视生产厂设置成为黑屏或者画面停顿。

    据了解,为了解决这一问题,熊猫电视开始在芯片上投入研发,推出了熊猫智能功夫芯4.0多核并行处理技术,采用四核CPU和四核GPU对电视信号和画面进行处理,由此作为基础推出了“极速瀑布式换台”设计,让搜台和微调的时间大大减少,从而使得换台时间更短,实现了频道切换时的无缝对接。虽然只是一个小小的改变,但是从总的使用电视的时间来看,却大大增加了我们实际观看电视的时间。从前每天花费在电视前的时间按照4个小时计算,那么切换频道耗时起码要30分钟,如果采用无缝技术,那明天就能为我们省出30分钟时间,每年节省的时间将非常可观。

    除了切换频道提速外,熊猫电视在智能功能上也做了很多提升,熊猫LE55D19SD智能电视内置了熊猫为智能电视定制开发的 Android 4.2+ 极简系统,并自主开发了“云应用商店”,提供覆盖影视、娱乐、游戏、教育、生活多个方面的应用程序,通过各类APP应用程序,使用者能够看到华数、乐视、爱奇艺、优酷(19.52, -2.00, -9.29%)提供的丰富的互联网视频资源,还能够看到大量新闻资讯、教育课程,而且还能通过电视直接玩流行的智能游戏。

    此外,熊猫电视还加入了“多屏互动”功能,通过应用程序能够将智能手机与电视连通,实现手机与电视间的“无线传屏”,让手机屏幕能够直接映射到大屏电视上,丰富了电视的内容源。通过这一功能,电视几乎不需要下载电视版的APP,直接用手机操作,看到自己喜欢的直接投射到电视屏幕上,手机不仅是信号源,这时还是遥控器,使用起来更为简单、方便。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次