处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Mentor Graphics推出适用于微控制器和多核应用的Nucleus RTOS

Mentor Graphics推出适用于微控制器和多核应用的Nucleus RTOS
来源:EEWORLD 时间:2014-08-21

    俄勒冈州威尔逊维尔,2014 年 8 月 18 日—Mentor Graphics公司(NASDAQ:MENT)今天推出新版本的Mentor® Embedded Nucleus® 实时操作系统 (RTOS),这是一款针对嵌入式设备互连的新一代高性能应用程序。Nucleus RTOS 进程模式已扩展了对于基于ARM® Cortex® M内核的支持。软件开发人员首次可以使用单一的嵌入式操作系统,通过整个ARM内核的内存分区来提高系统可靠性,促进整个产品系列(包括高低端设备)的代码复用。新版本增加了一个多核框架,可管理进程间通信(IPC)和复杂异构片上系统(SoC)的处理器生命周期,并增加了利用Imagination和Vivante GPU 的支持的加强型Nucleus RTOS图形功能。

针对基于 MCU 设备的内存分区
    现在,系统开发人员可以使用可扩展的实时操作系统,以符合基于微控制器 (MCU) 设备的典型的资源限制,同时仍提供空间分区,从而提高系统可靠性。通过使用基于ARM Cortex M内核的内存保护单元 (MPU),Nucleus RTOS进程模型无需实现虚拟内存,就可以创建内存分区,维持一个轻量的操作环境,从而可以在设备上以有限的内存执行,在设备外“本地执行”。Nucleus RTOS进程模型提高了对可靠性要求严格及有安全要求的设备(例如工业和医疗设备)的系统可靠性。

Mentor Embedded 多核框架:业界首个完整的 AMP 异构解决方案
    当今的复杂SoC架构结合了应用程序类和微控制器类的内核,推动异构操作环境合并成为单一设备。为解决这些复杂问题,Nucleus RTOS纳入Mentor Embedded多核框架 (MEMF),以实现非对称的多重处理 (AMP)。基于对“virtIO”、“remoteproc”和“rpmsg”的功能的重新实现,MEMF使开发人员能够集成Nucleus RTOS、Linux®和基于裸系统的应用程序,并应对异构多操作系统环境中与IPC、资源共享和处理器控制有关的挑战。开发人员能够控制SoC中单个内核的启动和关闭,使应用程序可以根据用例,限度提高计算性能或限度降低功耗。

“Xilinx很高兴与Mentor合作开发Mentor嵌入式多核架构(MEMF),以在我们的
Zynq-7000 All Programmable SoCs上扩展非对称多处理的能力。”Xilinx首席嵌入
式软件科学家Tomas Evensen说道,“MEMF提供了一个可升级的软件架构,可以很好
满足我们的客户对于异构多处理系统计算的需求,他们会在FPGA架构中整合多硬核处理器和软核处理器。”


通过图形处理器单元 (GPU) 支持的增强型图形
    动态用户界面(UI)需要密集运算,通常需要由当今的复杂 SoC 中的图形处理器(GPU)提供加速。Nucleus RTOS利用开放标准控制GPU的功率,该GPU集成了OpenGL/ES,位于基于的ARM Cortex A的SoC内。通过Qt®可以实现丰富的图形,使Nucleus
RTOS生成富有吸引力的交互式UI。对于资源受限设备,可将 来自 Tara 系统的 Embedded Wizard与Nucleus RTOS集成,以生成内存节约型且丰富的 UI。 

Nucleus 产品信息和可用性
    Mentor Embedded Nucleus 产品现已发售,市场起始价是 5,000 美元。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14172次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9416次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9109次