处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Windows Phone应用已超41万 增速

Windows Phone应用已超41万 增速
来源: 手机中国 时间:2014-08-19
  就在苹果App Store与谷歌Google Play为争夺市场份额打的不可开交之际,另一家大型应用市场微软应用商店称:“在当今应用市场中,Windows商店和Windows Phone商店的增长速度是快的。”

数据显示,微软应用商店中的应用正在大幅增加之中,与去年相比增幅达到了145%,数量则达到了41.5万个。除了应用之外,开发者也在不断的向微软市场聚拢,到目前为止,在Windows应用商店登记的开发者数量已经超过了41万名。

  在收益方面,微软应用商店虽比不上另两家巨头,但与自身相比却有着巨大的进步,有50%的用户选择过购买付费版应用,免费应用中有29%的收益来自广告点击,另有44%来自应用内购项目。

  目前App Store中应用数量已超过120万,而Google Play中则为惊人的150万,微软商店想要笼络用户除了需要丰富应用数量之外,还要搭建一个完善的平台吸引开发者。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22193次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16432次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15976次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次