处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

TE Connectivity发布光纤解决方案组合

TE Connectivity发布光纤解决方案组合
来源:EEWORLD 时间:2014-08-12

    全球连接领域的公司TE Connectivity,在FTTH委员会亚太区大会上发布了一系列面向亚太市场的全新光纤解决方案。这些TE Connectivity强大产品组合的成员包括一系列专门设计的系统,以满足对更高速率、无缝部署和维护的需求。

其中包括:

供电光缆系统(Powered Fiber Cable System)

    TE的供电光缆系统通过将电力和光纤通信集成于一个系统中,消除了小蜂窝安装的复杂性,并使小蜂窝设备可以精确地放置于化4G无线覆盖的位置。该系统集成了小蜂窝电力和通信的一切——包括电源、混合动力缆和远程供电单元。

涂层热粘合(TAC)光纤系统(Thermal Adhesive Coated (TAC) Fiber System)

    涂层热粘合(TAC)光纤系统在家庭或企业中提供了快速、灵活、几乎看不到的光缆安装。利用轻巧、便携的手持光纤工具和900微米的光纤微缆集成粘接、安装,使在踢脚线、门窗和装饰作业周围快速、轻松地安装光纤成为可能。当接通时,手持设备将触发光纤中的热激活粘合剂——使光纤可以连续地粘合到它所应用的表面。

光纤表(FiberWatch)

    光纤表主动监控光网络、隔离光纤上有问题的位置,并立即发出警报指示问题的类型、位置,以及其他相关信息。光纤表用户方便使用,提供任何地点、任何时间的客户网络实时接入。这些功能显著降低了平均修复时间、允许提供较高水平的QoS、并确保更高水平的可靠性和任何网络的安全性。TE的光纤检测系统也称为远程光纤测试系统,是业界先实现连续检测光纤网络20年的系统。

快速光纤布放系统(Rapid Fiber Panel Series)

    新的快速光纤布放系统采用我们拥有专利的RapidReel系统,将IFC缆与光纤面板结合在一起。随着应用范围从中心办公室和数据中心到小站和客户端,快速光纤面板提供了丰富的功能和优点。快速光纤面板提供了一种更具成本效益和效率的方式来增加光纤容量,通过减少工程、订购和安装的时间。通过使新光纤安装得比原先更快,并通过提供灵活性和可扩展性以根据需要交付更高带宽,TE的快速光纤面板降低了扩大光纤容量的整体成本,帮助服务提供商吸引和留住客户,并保证长期盈利能力。

    TE Connectivity 全球连接方案专家。TE在世界各地的9万名员工与各行各业的客户进行合作,运用全球各个领域的先进技术与创新思维,帮助您实现更环保的汽车, 更高效的工厂,更智能的设备,和更极速的网络,将未来蓝图化为今日现实。

    在宽带领域,TE一直为世界上各大通信运营商架构和部署下一代网络基础设施。TE提供的解决方案可以加快部署速度并为未来的下一代网络铺平道路,顺应4 G时代要求,实现海量数据的高速传输和无缝迁移,全面支持视频、数据、语音和无线的"四网合一"服务。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次