处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

传感器设计四大注意事项解析

传感器设计四大注意事项解析
来源:OFweek电子工程网 时间:2014-08-11
  • 工程师在设计传感器时,需要注意哪些问题?笔者以为,有以下四点:首先考虑如何获取有用信号并且将噪声做到小化;其次,在设计时电路要足够精炼简约;同时,还要注意功耗问题;后,一定要选用合适的元器件。

    传感器设计四大注意事项解析:

    一、工程师在设计传感器时,要首先考虑如何获取有用信号并且将噪声做到小化。尤其是测量非常小的物理量时,转换元件固有的转换噪声等背景噪声信号就会比较明显,甚至将测量信号湮没,因此设计师必须解决这个问题。

    二、传感器在设计时电路要足够精炼简约,才能有效提升信噪比。才不会发生放大信号的同时将噪声也一同放大的情况,更不会陷入因噪声困扰,电路越修改越复杂,复杂电路又会带来更多噪声困扰的恶性循环中。

    三、传感器同时还要注意功耗问题,在保证性能的同时降低功耗是对工程师的一大考验。解决了这个问题才能避免为后续电路设计带来更大难度。

    四、在设计传感器时,一定要选用合适的元器件,采用带有较好的共模抑制比的运放、差分放大电路设计或许就能够满足你的电源指标。此外,电源的回路也一定要重视,设计时要重视其可靠性。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser( 贸泽 )、 Element14 e络盟 )、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    热门推荐

    更多 >
    ESP32-S3 2022-03-16
    RG200U 2022-03-16
    USR-C322 2022-03-16

    资料浏览排行榜

    更多 >
    商品名称 大小 浏览量
    1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
    2 1N4001 0.19MB 18106次
    3 DAC1220E 0.95MB 16429次
    4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
    5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
    6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
    7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
    8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
    9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
    10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次