处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

喜大普奔 WP商店应用超30万

喜大普奔 WP商店应用超30万
来源: 爱范儿 时间:2014-08-11
  

  昨天,微软更新了其Microsoft By The Numbers页面:Windows Phones商店上的应用超过了30万,继续追赶Android、iOS两大平台。

  根据微软发言人的说法:

  我们现在已经拥有超过30万个Windows Phone App,而这个数字还在不断增长。在过去一年,Windows和Windows Phone的应用增长了94%,而活跃开发者的数量也增长了50%。


  2012年6月,WP商店的应用数量达到了10万,到2013年12月,达到了20万个。比起之前用时一年半增长10万应用的速度,这次微软只用了8个月,势头相当强劲,加上目前WP商店的总下载量已经破40亿次,如果WP商店能保持不断出产高质量的应用,再加上微软对Windows硬件的大力推广,说不定两年后又是另一番光景了。  与iOS和Android比起来,Windows Phone还处于在后头极力追赶的姿态,因为在使用量方面,Android和iOS分别占据了44%的份额,而Windows Phone经过了两年的努力,也只有2.49%。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次