处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

谈谈哪家运营商的4G网络语音回落方案更靠谱

谈谈哪家运营商的4G网络语音回落方案更靠谱
来源:爱活网 时间:2014-08-11
  很多小伙伴在享受国内逐步正在建成的4G网络之际可能并不知道,虽然移动通讯网络迈过了这么多年头,用手 机打电话这种语音通话范畴之内的事情有单独所谓的传统“语音业务”,而浏览网页、发微博、微信这些则属于“数据业务”。这个问题到了4G时代真正有了拿出 来谈的必要,简单说4G标准已经删除了这种“专用语音业务网络”,因为科学家们认为,4G数据业务表现如此优秀,直接用数据业务来通话不就行了?可类比为 QQ或Skype语音聊天。实际上这也正是4G VoLTE语音通话的解决方案,即以数据业务网络来承载传统的语音业务,可实际却没能实现这一点,原因何在?

  4G时代的语音回落是怎么回事

  问题在于前期运营商们在部署4G网络的时候,认定VoLTE尚未成熟,比如4G覆盖范围尚不完全,而且IMS(数据业务网络中根据号码定位对方手机 的设备)之类基础设施部署成本很高,VoLTE至少就现在来看只能成为运营商向用户宣传望梅止渴的美好未来。何况现成的2G/3G网络不是可以打电话吗? 于是就形成了所谓的“语音回落”技术——即用户在用4G网络上网的时候,如果有电话打进来,则手机端会切回到2G/3G网络。在这个切回的问题上,各家运 营商的解决方案存在一些差异。

  目前主流的语音回落解决方案可称作“CSFB”技术,这是不少手机都在用的一种解决方案,具体的方法就如上文所述,而在电话结束后,LTE终端会重 新注册回LTE网络——国内的三家运营商目前都在使用这种技术而且还将长期使用;这是在全面部署IMS之前的一种权宜之计,优点主要是成本够低。不过 CSFB存在一些普遍性的问题,比如延迟相对更大,另外回落过程中数据网络连接会短时掉线,这是语音回落或者网络间切换不可避免的麻烦。而且另一方面,各 家运营商相对不同的网络环境造成了在CSFB在实际应用中的一些差异化问题。

  现在的4G手机都流行单卡双待?

  比较有趣的是,中国移动和终端设备若发现用户在4G上网时,有电话接入通常会令用户正在使用的移动网络回落到2G——移动手机之所以在绝大部分情况 下回落2G而不是3G,主要原因是移动的3G TD-SCDMA网络建设实在很成问题,网络覆盖范围和稳定性都不是很好。在回落2G后也就带来了一系列的问题,首先2G网络不能在打电话的时候同时做上 网操作(有DTM部署的除外),这对部分用户是存在影响的,尤其是手机作为热点让周围设备上网的时候;再有就是手机读取系统信息耗时远大于3G,所以语音 回落的速度有更为明显的延迟,在三家运营商中的回落速度慢。

  为了应对这个问题,部分手机给出的解决方案叫SGLTE,也就是“单卡双待”,即移动4G手机同时待机在4G和2G/3G网络下,这样一来,传统语 音通话和数据业务就不会彼此产生影响了,上海地铁中就偶尔发生通话已断但仍能上网的神奇事件。只是由于需要移动手机需要同时挂在2G和4G网上,必然会以 更耗电为代价,手机这种移动设备原本就已经存在续航问题,多增加负担自然更不乐观,另外就是芯片成本需要转嫁到用户头上。我们先前测试过的移动版 Xperia Z1、Lumia 638等都采用了这种方案。

  中国电信的3G CDMA2000网络,因为不存在4G演进,电信在4G的语音通讯解决方案上是一个全然不同的世界,不过基本也形似网络双待的解决方案,但中国电信在未来 CDMA网络的部署上可能还存在一些不确定性,以后在4G时代具体如何实施语音通讯未为可知,至少现在也还存在语音数据无法并发的尴尬,而且和中国移动一 样,需要在两个网络上注册确实不够高效,想想运营商那厢连考虑个收费算法都够麻烦。

  中国联通的4G是怎么玩语音通话的?

  中国联通3G WCDMA网络建设已然相当成熟,这是个众所周知的事实,所以在用户访问4G网络时,有电话打进通常是回落到3G,整个回落过程更快,联通的历史遗留优势 令联通根本无需选择单卡双待方案。如前文所述,在这种单卡单待的情况下,手机不需要同时监视4G LTE和2G/3G电路域网络,显然对手机而言更省电,效率也更高。这是个对联通自身而言也更轻松的解决方案。所以小伙伴们去看中国联通4G手机,会发现 信号位置都只有一个网络待机图标,这就显得理所应当了。

  总的来说,运营商们虽然在为用户画着4G VoLTE的大饼,但4G在国外发展了那么多年,也未见有运营商将VoLTE部署到位,我们要见VoLTE不只是多少年之后的事情了,更何况互联网时代通 讯应用已经让语音通话变得很方便,很多时候连电话都不用打,还玩什么VoLTE呢?在VoLTE没来之前,真正要说哪家运营商的语音通话解决方案更靠谱, 中国联通的4G语音回落方案综合考量更为技胜一筹。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次