处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

安捷伦PXIe模块化矢量信号测试解决方案

安捷伦PXIe模块化矢量信号测试解决方案
来源:21ic 时间:2014-08-08
安捷伦科技公司(NYSE: A)近日宣布,安捷伦 PXIe 模块化矢量信号测试解决方案帮助 Smarter Micro 显著加快其可重构多模多频功率放大器的开发过程。Smarter Micro 是一家无产线(fabless)半导体设计公司,专注于为通信行业设计和开发射频(RF)集成电路。目前,Smarter Micro 采用安捷伦测试解决方案设计的 S308 功率放大器,显著降低了 4G 移动设计的复杂度。

为了实现多无线制式混合组网和无缝移动漫游,电信运营商要求移动终端设备制造商必须提供支持多模多频规范的移动设备。Smarter Micro 借助安捷伦模块化矢量信号测试解决方案,成功开发多模多频射频前端 OMNI-Smart 平台及其核心产品 S308 可重构多模多频功率放大器(MMPA),从而满足这一需求。S308 覆盖从 698 MHz 至 2690 MHz 的完整频段,并能支持 UMTS、TD-SCDMA、FDD LTE 和 TD-LTE 标准。

Smarter Micro 市场副总裁王国样表示:“安捷伦 PXIe 模块化功率放大器测试解决方案为我们的产品提供了灵活、准确、快速的测试,帮助我们更快速地开发多频多模功率放大器S308。与此同时,安捷伦专业技术支持也为我们开发可重构多频多模射频前端 OMNI-Smart 做出了重要贡献。我们相信 OMNI-Smart 将是 4G 时代的革命性解决方案。”

全频段多频多模功率放大器可极大降低移动射频设备的设计复杂度并缩短其开发周期,从而降低射频解决方案的总体成本。但对于此类功率放大器的研发、验证和生产环节,由于引入了更多的频段和制式,使得测试变得非常复杂和耗时。 Smart Micro 使用安捷伦 PXIe 模块化矢量信号测试系统解决方案验证 S308 功率放大器设计。该系统包括 Agilent M9381A PXIe 矢量信号发生器、M9391A PXIe 矢量信号分析仪以及自动快速测量软件,其频率可达 6 GHz,分析带宽达到 160 MHz。

安捷伦测试解决方案的功率伺服系统可以更快收敛且实现出色的线性度、可重复性和绝对幅度精度,从而极大缩短射频功放的验证测试时间。其测试速度超越传统的测试仪器,并可更充分地满足多频多模和许多其他测试要求。除了设计验证之外,快速和精确的 PXIe 模块化功率放大器测试解决方案还适用于大规模生产环节。

安捷伦模块化解决方案事业部市场经理 Mario Narduzzi 表示:“非常高兴看到安捷伦的PXIe模块化测试方案成功帮助我们的客户 Smarter Micro开发出功率放大器。凭借丰富的行业技术积累、测量科学和测试创新,以及高性能的软硬件产品组合,安捷伦会一如既往地全力支持我们的客户,帮助他们更快开发产品并将其推向市场。”

安捷伦近又推出了 M9393A PXIe 高性能矢量信号分析仪(VSA),它具有模块化仪器前所未有的卓越速度和精度。安捷伦 89600 VSA 软件的步进扫描频谱功能使 M9393A 能够使用 10 kHz 分辨率带宽,在 1 秒内对 27 GHz 的频率范围执行测量,从而快速测量谐波、杂散信号和互调。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 21952次
2 1N4001 0.19MB 17825次
3 DAC1220E 0.95MB 15820次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15781次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 13963次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11638次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9238次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9021次
9 DS1337U+ 0.28MB 9020次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8941次