处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

飞思卡尔携手合作伙伴发布基于P1025的PLC参考设计平台[图]

飞思卡尔携手合作伙伴发布基于P1025的PLC参考设计平台[图]
来源: EEWORLD 时间:2012-08-16

一年一度的飞思卡尔技术论坛FTF(Freescale Technology Forum)今年移师北京,于8月14日~8月15日隆重举行。为期两天的时间里,飞思卡尔及其合作伙伴们向广大与会嘉宾全面展示了飞思卡尔在通信、工业控制、消费电子等众多领域的产品及解决方案。

在通信处理器领域,飞思卡尔半导体可以说是实力深厚、成绩斐然。多年来,飞思卡尔在嵌入式通信处理器领域一直处于行业地位。其产品及解决方案广泛应用于通信、工业控制及自动化、网络、医疗等众多领域。

 

尽管处于行业地位,但飞思卡尔却一直没有停止前进的脚步。在不断推出新品以拓展及完善处理器产品线的同时,针对具体应用领域与业内相关伙伴的合作也日趋深化。加强与软件厂商的合作,为开发者提供完备、便捷的解决方案,程度满足用户需求并大大减少开发时间,可以说是飞思卡尔多年来所秉承的一大发展理念。FTF期间刚刚发布的基于飞思卡尔P1025处理器的可编程控制器PLC(Programmable Logic Controller)参考设计平台可以说是飞思卡尔这一发展理念的又一次体现。

今年的FTF上,飞思卡尔携手其他三家合作伙伴共同发布了这一PLC参考设计平台。其他三家合作伙伴分别是QNX Software Systems、 ISaGRAF和KPA(koenig-pa GmbH)。该参考设计可以使开发者通过运行于飞思卡尔P1025处理器的QNX® Neutrino® 实时操作系统及ISaGRAF固件实现EtherCAT主站协议。该参考设计平台可得到合作的四家公司提供的强大的开发工具的支持,包括KPA EtherCAT® Studio、ISaGRAF Application Workbench、QNX® Momentics® Tool Suite及Freescale CodeWarrior Development Suite。基于该参考平台及合作各方所提供的开发工具,使用者可快速地通过EtherCAT协议实现在工业控制及自动化领域所面临的通信需求。利用该PLC参考平台进行设计开发,可显著缩短产品面世时间,节约开发成本,并且使所设计工业自动化产品具有丰富的功能、高可靠性及优异的性能。

P1025处理器是飞思卡尔种类丰富的通信处理器大家庭中的一员。飞思卡尔在通信处理器领域主要包括PowerQUICC产品线及QorIQ产品线,产品包括单核、双核、四核及更多核心产品,能够满足从低端到高端的各种通信需求。P1025处理器是QorIQ产品线P1系列处理器的一员,从性能指标来说在飞思卡尔通信处理器产品中并不算强劲,但对于该PLC参考设计平台需求来说已绰绰有余。该参考平台的设计,EtherCAT协议的实现仅需利用不到6%处理器处理能力,从而使处理器能够剩余大量资源而完成其他控制应用。

ISaGRAF 是Rockwell 旗下的一家自动化公司,是世界著名的自动化软件提供商。公司主要产品ISaGRAF完全符合IEC 61499 和 IEC 61131的工业标准,并得到TÜV Rheinland的认可,可用于制造包括嵌入控制器、PAC、PLC、 DCS、RTU、CNC、运动控制、安全系统等各种自动化产品。ISaGRAF具有高度可靠性内核,支持IEC 61850 和 DNP 3.0 IEC 870.5, 保持了高水平的标准化、整合通信的自动化系统,同时也是一个高性能和灵活性的高端、实时开放的控制系统。

EtherCAT 是初由德国倍福自动化有限公司研发的开放的实时以太网络通信协议。EtherCAT为系统的实时性能和拓扑的灵活性树立了新的标准。EtherCAT的特点包括传输速度快、带宽利用率高、更低成本、高精度设备同步、可选线缆冗余及传输安全性高等。KPA(koenig-pa GmbH)是的提供EtherCAT产品及服务的公司,KPA致力于提供高性价比及高性能的自动化产品及集成解决方案。KPA能够为开发者提供关于EtherCAT协议栈、EtherCAT软件开发工具及解决方案。

QNX Software Systems则更为大家所熟知,QNX® Neutrino® 实时操作系统被广泛应用于嵌入式系统设计。其稳定性及安全性已在包括轨道交通、核电等诸多坏境苛刻领域的应用中得到验证。QNX的应用范围极广,诸如:控制保时捷跑车的音乐和媒体功能、核电站和美国陆军无人驾驶Crusher坦克的控制系统,以及RIM公司的BlackBerry PlayBook平板电脑等。

与软件厂商的合作日益加深,是近年来半导体厂商发展的一大趋势。飞思卡尔在这方面一直走在前列。基于P1025的PLC设计平台的发布,则同时联合了三家软件领域的合作伙伴,飞思卡尔从用户出发的发展理念可见一斑。相信该平台的发布,一定会为工业控制产品设计者带来全新的开发体验,大大加快开发进程,缩短产品面世时间。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22233次
2 1N4001 0.19MB 18145次
3 DAC1220E 0.95MB 16468次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16016次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11880次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9450次
8 DS1337U+ 0.28MB 9229次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9142次