处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Altera开发IP内核芯片 降低FPGA设计复杂性

Altera开发IP内核芯片 降低FPGA设计复杂性
来源:中国电子网 时间:2012-08-16

Altera公司的40-Gbps以太网(40GbE)和100-Gbps以太网(100GbE)知识产权(IP)内核芯片能够高效的构建需要大吞吐量标准以太网连接的系统,包括,芯片至光模块、芯片至芯片以及背板应用等。介质访问控制(MAC)和物理编码子层以及物理介质附加(PCS+PMA)子层IP内核符合IEEE802.3ba?-2010标准要求,降低用户在Altera 28-nm Stratix® V FPGA和40-nm Stratix IV FPGA中集成40GbE和100GbE连接的设计复杂度。

企业和产品市场副总裁Vince Hu评论说:“越来越多的系统设计使用高速以太网——不仅仅是局域网附加子层,而且还有系统内部互联,因此,包括40GbE/100Gb EMAC和PCS+PMA层在内的子系统IP成为系统设计团队工具包的关键组成。这些内核针对Altera开发套件和Altera Quartus® II软件12.0集成进行优化,适用于在Stratix IV和Stratix V FPGA中开发高性能、低成本子系统IP。”

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22233次
2 1N4001 0.19MB 18145次
3 DAC1220E 0.95MB 16468次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16016次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11880次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9450次
8 DS1337U+ 0.28MB 9229次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9142次