处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

飞思卡尔与南京航空航天大学合作推出SVM-DTC解决方案

飞思卡尔与南京航空航天大学合作推出SVM-DTC解决方案
来源:OFweek电子工程网 时间:2012-08-15
  •   2012年8月14日,北京(飞思卡尔技术论坛)讯-飞思卡尔半导体与南京航空航天大学日前联合宣布,双方合作推出无位置传感器型空间矢量调制-直接转矩控制(SVM-DTC)解决方案。该创新解决方案基于飞思卡尔数字信号控制器(DSC)56F8xxx系列,并极好地解决了压缩机、风机控制应用在绿色环保、高性价比、面市时间和自适应性等方面的多项要求。

      与当前业内采用的其它控制算法相比,SVM-DTC是一种结构简单、动态性能良好的自适应电机控制算法,具有低噪音、低振动等特点。SVM-DTC不依赖于转子参数,控制回路较少,因此能轻松适应不同电机型号的需求。

      飞思卡尔的下一代DSC产品系列MC56F8xxx集成了高速模拟功能和高效16/32位数字信号处理器内核,可以对电源(数字电源转换)和电机提供精确的数字控制。MC56F8xxx系列的性能、精密度、准确度和控制能力有助于改善各类应用的系统稳定性。

      南京航空航天大学自动化学院教授黄文新博士表示:"基于56F8xxx DSC系列的SVM-DTC解决方案,是我们与飞思卡尔的成功合作的范例。飞思卡尔是DSC产品的供应商,相信此次创新解决方案的推出将会对电机控制市场产生极大的吸引力。"

      安徽合肥同智机电科技股份有限公司总工程师彭松柏表示:"飞思卡尔DSC在其公司多个产品的数字控制系统中得到应用,产品性能稳定,性价比高。尤其与南京航空航天大学合作,采用SVM-DTC解决方案开发了电动汽车及混合动力汽车的电动空调压缩机驱动控制器产品,已经过长达两年的测试验证,能效比高,性能处于国内一流,已经批量装车应用在国内知名电动轿车中,并为国内多个自主品牌的新能源车提供了配套样机。我们下一步将对电动空调系统进行系统优化,力争达到世界先进水平。"

      飞思卡尔亚太区市场营销和业务拓展总经理张焕麟表示:"56F8xxx系列是帮助改善多种电机能效的理想选择,而实现无位置传感器的控制是市场发展趋势。我们很高兴与南京航空航天大学合作,研发更多更好的下一代基于飞思卡尔DSC系列的ACIM、BLDC、PMSM等电机和压缩机解决方案。"

      飞思卡尔与南京航空航天大学的合作早在2005年就已展开,已取得成果的合作项目包括:180度正弦波控制的BLDC,PMSM风扇、冷冻机、空调压缩机、电动车驱动系统等。

  • 热门推荐

    更多 >
    ESP32-S3 2022-03-16
    RG200U 2022-03-16
    USR-C322 2022-03-16

    资料浏览排行榜

    更多 >
    商品名称 大小 浏览量
    1 EPCS128SI16N 0.94MB 22233次
    2 1N4001 0.19MB 18145次
    3 DAC1220E 0.95MB 16468次
    4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16016次
    5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14199次
    6 DR127-3R3-R 0.72MB 11880次
    7 DMG2305UX-7 0.40MB 9450次
    8 DS1337U+ 0.28MB 9229次
    9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9227次
    10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9142次