处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

安捷伦推100G以太网一致性测试应用软件

安捷伦推100G以太网一致性测试应用软件
来源:互联网 时间:2014-07-15

  安捷伦科技公司日前宣布推出业界首款适用于100G以太网系统的一致性测试应用软件――Agilent N8830A 100GBASE-CR4、N8829A 100GBASE-KR4 和 N8828A 40GBASE-CR4/100GBASE-CR10 测试应用软件。这些新应用软件在 Agilent Infiniium 90000 X 系列、90000 Q 系列以及带宽高达 63 GHz 的 Z 系列示波器上运行并自动执行物理层测试,可帮助网络设计工程师加速 100G 以太网系统的启动和调试。

  骨干网和数据中心网络基础设施正通过部署100G以太网等先进技术,来进一步提升网络带宽。伴随而来的是,对更全面一致性测试的需求也不断增长。Agilent100G 以太网一致性测试应用软件可提供自动测试脚本,快速和可靠地测试 100G 以太网发射机信号。工程师可以让该软件自动运行执行规范明确定义的众多量测项目,也可添加用户自定义的测试项目。

  如欲了解Agilent100G以太网一致性测试应用软件的更多信息,请访问:www.agilent.com/find/100G-CR4、www.agilent.com/find/100G-KR4 和 www.agilent.com/find/100G-CR10。

  N8830A100GBASE-CR4和N8829A 100GBASE-KR4 以太网一致性测试应用软件兼容所有当前发售的 63 GHz 带宽 Infiniium 实时示波器。N8828A 40GBASE-CR4/100GBASE-CR10 以太网一致性测试软件兼容所有当前发售的、带宽至少为 25 GHz 的 Infiniium 实时示波器。

  安捷伦完整的示波器产品系列提供全面的外形尺寸选择,覆盖20MHz至 90 GHz 的带宽范围。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22200次
2 1N4001 0.19MB 18113次
3 DAC1220E 0.95MB 16436次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15982次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14173次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11848次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9418次
8 DS1337U+ 0.28MB 9198次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9195次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次