处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

ST推出新的简单易用的STM32设计工具

ST推出新的简单易用的STM32设计工具
来源:EEWORLD 时间:2014-07-12

    增加对混合信号微控制器和入门级微控制器的开发支持。

    中国,2014年7月 11日 ——意法半导体新发布的STM32微控制器设计工具为STM32F3混合信号微控制器和STM32F0入门级微控制器应用开发人员带来STM32Cube™软件平台的高效率和STM32Nucleo开发板的便利性。

    的STM32CubeF3和STM32CubeF0嵌入式软件为STM32 F3[ 混合信号微控制器基于72MHz ARM® Cortex®-M4内核,内置DSP指令集和浮点单元,集成三个16位∑-△模数转换器等外设。] 和STM32 F0[ 入门级微控制器基于ARM Cortex-M0内核,集成128KB的闪存和无晶振全速USB2.0支持功能以及CAN2.0B控制器等外设。]器件开发人员提供免费且可直接可用的专用中间件软件栈,例如触感和USB软件库、STM32外设驱动软件库,以及简化STM32应用代码跨系移植的硬件抽象层(HAL,Hardware Abstraction Layer)。将该嵌入式软件配合版的STM32CubeMX 个人电脑开发工具使用,设计人员可在图形界面向导内配置微控制器,只要按一下,即可生成初始化C代码,直接用于多款市面流行的第三方开发工具。

    新软件属于2014年初意法半导体针对STM32 F4、F2和L0系列发布的STM32Cube软件平台,该软件平台可更快速地启动项目,提供数以百计的代码应用范例。

    为协助早期应用开发,通过Arduino 公司的Shield应用扩展板以及意法半导体的专用扩展板,意法半导体针对STM32 F3 (NUCLEO-F302R8)和STM32 F0系列(NUCLEO-F072RB)系列微控制器推出了STM32Nucleo开发板。STM32Nucleo开发板可让开发人员连接微控制器的全部I/O端口,并集成了ST-Link调试器/编程器,无需单独安装调试器。后,STM32Nucleo开发板具有mbedTM功能,这表示该开发板可直连个人电脑,并直接在mbed.org线上开发环境下运行开发板。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14172次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9416次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9109次