处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

无线视频监控应用成必然 多范围解决方案显优势

无线视频监控应用成必然 多范围解决方案显优势
来源:中国安防展览网 时间:2014-07-10
    视频监控经历了模拟监控、数字监控、网络监控三代进化历程,这期间遇到的问题是有线传输网络的制约,随着国家经济的飞速发展,各大运营商都具有了自己的3G网络,利用无线网络无处不在的优势,在那些没有有线网络、需要移动监控的场合,通过3G网络视频监控,可以得到很好地解决。
  
  目前全国在推进广电网、电信网、互联网的三网融合,利用新型的3G无线网络技术,是发展的必然趋势,由于已建成的3G无线通信网络技术已经相当成熟,在传输的稳定性和网络的覆盖率方面都具有很大的优势,而且视频传输设备终端便于携带和部署,利用3G无线通信网络承载视频监控系统、应急调度系统等应用,可以有效实现统一规划、统一标准、实时高效,时间让用户了解身边发生的重大事件、新闻动态等,在功能上更为先进的同时,节省了大量的人力、财力维护费用。
  
  3G无线远程视频监控系统应用的必要性
  
  一套完整的无线远程视频监控系统必然包括监控前端、监控中心端和传输三个部分。无线视频监控系统的优点是免去布线的麻烦,实现了从前端到后端的快捷接入。对于像山区林地视频监控、高速公路沿线视频监控、油田无人区视频监控、边防岸线视频监控等常规布线方式难以实现,成本过高,这种情况只能使用无线远程视频监控系统。近些年来,国家在一些城市建设平安城市网络视频监控系统,只是完成了部分特殊行业,如网吧、娱乐场所的视频监控,但要真正实现全市视频监控、全市覆盖,线路接入成本依然较高。深圳市在这方面做了一个尝试,南山区实现了全区无线网络覆盖,通过无线网络实现视频监控,在技术和资金投入方面找到了一个平衡点。包括广州在内也有一些城市也有计划实施无线网络覆盖,这些都为实现视频监控系统奠定了基础。可见,无线网络视频监控具有独特的应用优势。
  
  1、相对成本低
  
  无线视频监控系统可以摆脱线缆的束缚,一次投资,终身受益。并且,无线视频监控系统的安装周期短、维护方便、扩容能力强,另外还具有迅速收回成本的优点。(这个成本只能是相对来说,就摄像机来讲还是需要供电,也就是说某些位置还是需要布电源线,少布线的只是视频线,而且无线设备价格也不便宜,传输距离也很有限。)
  
  2、灵活性强
  
  无线视频监控系统的灵活性强体现在:组网灵活、可扩展性好、即插即用。管理人员不仅可以迅速将新的无线监控点加入到现有网络中,而且不需要为新建的传输铺设网络、增加设备,轻轻松松实现远程监控的目的。
  
  3、维护费用低
  
  由于无线视频监控系统不需要布线,并且是由网络运营商维护的,所以对于它的维修来说,主要是针对前端设备而言。无线视频监控系统由于免除了布线的烦恼,受到大多数人的青睐,并且它还能让场所保持更美观,让监控工作进展的更顺利。
  
  无线视频多范围监控方案
  
  应用无线传输技术,很好的克服了传统有线连接(同轴电缆、双绞线、光纤等)受制于硬件连接不便,具有随时随地的立体式接入方式,极大的方便了接入端的部署。
  
  1、无线视频监控小范围应用方案
  
  小范围无线监控,应用于办公场所、厂区、仓库等场所,以胖AP、瘦AP无接入为中心,结合原有有线网络,实现视频传输。主要场景如:不方便重新布线的建筑;若采用有线监控,则有可能对原有建筑造成破坏,需要挖槽、埋线等,因此不便于采用传统有线监控。
  
  针对小范围监控,由于监控点较少,接入的视频带宽相对也较窄,在不强调管理要求情况下,可选择具有无线接入的大华网络摄像机及NVR产品,设计一套比较经济无线视频监控系统。
  
  2、无线视频监控大范围应用方案
  
  高速公路、森林、偏远山区、油田、风景区、电力、水利等大范围、长距离固定点的监控应用中;因受范围广、地理位置偏远、不易布线等因素限制,若采用无线监控覆盖部署,可比较好的克服有线部署存在的问题,且可降低前期投入成本。所以针对上述类型的监控场景,大华工程师建议采用无线监控,如3G、WLAN、微波等无线技术。
  
  一般建设无线基站数量,视具体监控点位数、所需求带宽等要求才可确定;大华工程师建议二种方式:(1)一次部署,全面覆盖所需监控区域,后期只需根据实际情况,部署相应的监控设备;(2)分期部署,根据监控点位逐批的添加,同步建设相应的基站,成本分多次的投入,相较一次性部署更具优势,且能保证后期新技术的应用。
  
  3、无线视频监控运营商应用方案
  
  移动、电信、联通等运营商,提供无线传输网络,有可支持标清传输的3G和支持高清传输WLAN等无线技术。可应用于各类需无线监控应用的场合,如公交车载监控、出租车监控、地铁高铁监控、中小学校园大门监控、商业门店监控等应用领域。经上应用,一般会通过租用运营商网络或直接租用由运营商建设的监控资源,采用如租金的方式每月支付给运营商一定的租赁费;如现在家庭宽带的方式。由于目前租赁运营商监控应用处于比较初期的阶段,一般价格较为昂贵,而且仍需进行基本城市及城乡更加全面无线覆盖,如针对校园增加WiFi的小范围覆盖点位,针对于大面积范围可采用3G覆盖,甚至于3G下代升级技术4G,才可更好提供传输所需带宽。
  
  随着无线通信技术的日益发展,传输带宽不断提高,通信终端的实时信息处理能力飞速增强,无线多媒体应用日渐成为业内关注的焦点,也成为人们的必然需求。其主流应用之一是便利、灵活的无线实时视频监控系统。基于多种无线传输手段的移动视频监控以其特有的灵活性已成为视频监控新的发展方向。







































ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次