处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

全息手机:未来应用大揭秘

全息手机:未来应用大揭秘
来源:OFweek电子工程网 时间:2014-07-02
  • 作者:国仁

    亚马逊Fire Phone推出后,给人留下了一个玄玄乎乎的概念。动态3D(Dynamic Perspective)这个主打的功能到底有何玩头?一阵热闹之后,没有太多人深究和关心。

    刚好在Fire Phone发布前一周,国内的新品牌takee也推出了类似功能产品,只是叫法不同,称为全息显示手机。在之前与takee母公司亿思达CEO刘美鸿的交流中,已经看到,全息或者说(Dynamic Perspective)功能[全息理解更为贴切,后统一以此称]布局的是未来在这几方面的发展:

    Dynamic Perspective效果

    一、地图和导航

    地图是全息显示一个显而易见的应用领域。建筑物可以被显示成3D的,用户也能从不同的角度对其进行查看。就像在现实中那样,用户只需移动头部或者是手机,就可以从不同角度对物体进行观察。

    动态角度在地图中的应用还让多个图层成为可能。如果位置箭头挡住了道路的名字,用户可以倾斜屏幕来看到箭头下面的内容。同样,这种观察方式和现实当中一样自然。

    由于手机能了解到用户的观察角度,因此它还可以让屏幕上的内容发生变化。比如说,地图当中的地点名称都包含着注释内容,但在正常视角下不会出现,用户只有在倾斜手机之后才会看到它们。这也是一种简单、自然的交互方式。

    二、3D游戏

    游戏是有潜力,和“钱景”的市场。对于2D游戏来说,用户可以倾斜手机来查看在前方等待着你的会是什么,而不是只能查看固定的视角。

    但动态角度在游戏方面的潜力是巨大的,特别是在开发者获得了开放的SDK之后,不仅亚马逊有这样的打算,与刘美鸿交流中他也提到,这种手机原生应用中,能体现全息效果的也是游戏应用。

    而且刘美鸿,想做的不仅仅是像Fire Phone那样显示,同时可以交互,比如把手指悬在屏幕上方玩“切水果”游戏。

    至于为什么能体现的是游戏,刘美鸿说到了关键:因为我们通常玩的仿3D视角游戏,其数据本身是3D的,所以,很容易拿来实现全息显示。

    三、更直观的购物

    网上购物在日常消费中的比例还在不断攀升,如何在网页上呈现更逼真的产品展示,已经有很多种努力,比如三位动态图。全息显示可以让这个体验更进一步,在购物页面,用户可以感知到物体的三位角度,对实际尺寸概念。

    更理想的状态是,用户可以用手指触控拨弄物体旋转,查看每一个细节,而不是在平面网页中拖动那么单调。

    使用动态角度功能帮助用户在亚马逊商店当中进行购物,这就是Fire Phone的一个主打功能。移动手机可让用户倾斜或改变屏幕上显示的图像,比如在购买一件外套时,这样的操作可以让用户看到这件衣服在不同角度的样子。

    四、增强现实阅读

    技术发展在不断推进我们阅读的体验,现在已经有一些增强现实的手机应用,比如在你阅读一本纸质图书时,通过手机摄像头,在相应的标示激活下,让书本中的元素以3D素材显示在手机屏幕中,但眼镜接受的本身还是2D画面。

    通过全息显示技术,可以让整个阅读体验完全在手机屏幕上完成,并实现多角度细节呈现的效果。

    同时,像Fire Phone这种识别倾斜动作的技术还可以用来进行文字滚动。当用户在进行阅读时,可以通过向上或向下倾斜手机的方式来实现页面的“自动滚动”。这有点像是三星的S View,但多个摄像头定位计算出的激活机制肯定比单摄像头的效果要更好。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、 Mouser (贸泽)、 Element14 e络盟 )、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    热门推荐

    更多 >
    ESP32-S3 2022-03-16
    RG200U 2022-03-16
    USR-C322 2022-03-16

    资料浏览排行榜

    更多 >
    商品名称 大小 浏览量
    1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
    2 1N4001 0.19MB 18106次