处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Synopsys发布完整的PCI Express 4.0 IP解决方案

Synopsys发布完整的PCI Express 4.0 IP解决方案
来源:EEWORLD 时间:2014-07-02

    高质量的基于PCI Express的DesignWare PHY、控制器和Verification IP完整方案以其翻倍至16GT/s的性能助力企业级SoC设计
美国加利福尼亚州山景城,2014年6月 —
亮点:
• 业界首款完整支持PCI Express 4.0规范的PCI Express® 4.0 IP解决方案,已于6月4日在加利福尼亚州圣克拉拉市举办的2014年PCI-SIG®开发者大会上亮相
• 基于PCI Express 4.0的Synopsys DesignWare®控制器IP提供面向端点、根组件、双重模式(端点/根组件)以及交换开关应用的端口逻辑,具有小的延迟、门数和功耗
• 基于PCI Express 4.0的Verification IP将模拟软件/固件等应用层的功能去验证PCI Express端点、交换开关和根组件器件,极大地简化测试台的开发
• 支持PCI Express 4.0的DesignWare PHY IP目前正在开发过程中,其提供的先进均衡功能在改善高速率数据在传统的通道中传输信号完整性问题的同时优化工作和待机功率
• 随着早期支持PCI Express 4.0规范的高质量IP面市,降低了集成风险并加快了集成16GT/s PCI Express器件的面市






    为加速芯片和电子系统创新而提供软件、知识产权(IP)及服务的全球性供应商新思科技公司(Synopsys, Inc.,纳斯达克股票市场代码:SNPS)日前发布了业界首款完整的PCI Express 4.0 IP解决方案,它由DesignWare PHY、控制器和Verification IP(VIP)组成,专门针对诸如服务器、网络设备、存储系统以及固态硬盘(SSD)等企业级计算应用。PCI Express 4.0是PCI Express I/O的下一代标准,其吞吐量增加了一倍至16 GT/s,目前外围部件互连专业组(PCI-SIG)完成了初步修订0.3版。基于PCI Express 4.0的DesignWare IP使得在SoC中集成PCI Express 4.0规范定义的16GT/s性能和省电功能这些特性时变的更加简单。基于DesignWare IP中已经验证过的、累加起来进入了超过1000项芯片设计的PCI Express3.0、2.1和1.1技术,PCI Express4.0的DesignWare IP使设计人员能够快速地将新的PCI Express4.0功能集成到他们的产品中,同时降低风险并缩短上市时间。

    “Synopsys是PCI Express 4.0规范的一个积极、早期的支持者,这种规范为高端服务器和企业级应用提供了关键的性能和功耗改善,”Solarflare公司技术和解决方案营销副总裁Bruce Tolley表示道,“作为智能化应用以太网网络接口软件和硬件领域内的,我们依赖Synopsys为我们提供值得信赖的、支持规范的PCI Express IP解决方案。Synopsys对PCI Express 4.0规范的率先支持,再加上该公司业内一流的技术支持,正是我们对PCI Express IP供应商所期望的。”

    “Teledyne-LeCroy与Synopsys过去一直紧密地合作,以确保PCI Express和M-PCIe的互通作性和标准符合性。”Teledyne-LeCroy公司产品营销经理John Wiedemeier表示道:“为了加速上市时间,设计师需要一种高质量的IP产品来帮助降低将接口整合到其SoC中的风险。我们与Synopsys在PCI Express规范上的合作关系加强了各方的生态系统,同时使企业级SoC的设计师能够利用经过验证的解决方案。”

    基于PCI Express 4.0的DesignWare PHY IP将支持全功能的分支和聚集,从而为设计师提供了灵活性,既可以将PHY宏配置成运行在2.5、5、8或者16 GT/s等速率下的多个链路,也可以将多达16个通道聚合成一条链路。PHY模拟前端包括了5抽头DFE、连续时间线性均衡(CTLE),以及带有链路初始化和适应先进算法的前馈均衡(FFE),以此来提高传统通道在高速率数据传输下的信号完整性。由于降低功耗是许多市场的关键要求,DesignWare PHY IP将通过包括L1子状态在内的先进技术,将工作功耗和待机功耗同时降低。对分离参考时钟独立SSC(SRIS)的支持将允许使用电缆在系统外实现新级别的PCI Express应用。

    基于PCI Express 4.0的低功耗、低延迟DesignWare Controller IP向后兼容PCI Express规范(4.0、3.0、2.1、1.1、M PCIe和包括L1子状态等可选功能),覆盖了交换开关、端点、双重模式以及根组件等端口类型,同时支持嵌入式DMA和SR-IOV。在DesignWare的PCI Express 4.0控制器IP及前几代产品中,已可提供ARM® AMBA® 4 AXI™、AMBA 3 AXI和AMBA AHB™以及原生接口,使设计师能够迅速升级到PCI Express 4.0。基于现有的DesignWare IP架构,基于PCI Express 4.0的DesignWare Controller IP支持多种链路宽度(x1~x16)和多种数据通路位宽,在使门数量达到低并将设计风险降低的同时,为目标应用提供优化的解决方案。

    Synopsys的PCI Express的VerificationIP可以完整的验证基于PCI Express 4.0、3.0、2.1和1.1的所有设计。它是完全可配置的,以支持在PIPE(用于PCI Express的物理接口)或者串行接口上验证PCI Express端点、交换开关和根组件器件。借助这一整套的基于协议、方法学、覆盖率、验证以及高效成品率特性,设计师将能够快速获得PCI Express设计的验证收敛。

    “自2003年以来,Synopsys一直是PCI-SIG的积极会员,参加了工作组并为PCI Express规范的演进做出了贡献,”PCI-SIG主席兼总裁Al Yanes表示道:“作为一家PCI Express IP的供应商,Synopsys对PCI Express 4.0规范版本的支持,促进了高性能应用对PCI Express 4.0的早期采用。”

    “企业级应用需要通过PCI Express接口来获得更大宽带,以应对服务器、存储设备和交换机等互联的需求,”Synopsys IP和原型技术营销副总裁John Koeter表示:“Synopsys正在运用我们的PCI Express技术让设计师能够将采用PCI Express规范的产品带进市场。我们基于PCI Express 4.0的完整DesignWare IP解决方案在我们现有的PCI Express 3.0 IP基础上实现了性能翻倍;使设计师能够以更低的设计风险在其SoC中实现PCI Express 4.0,同时加快了达成销售的时间。”

供货
    基于PCI Express 4.0的DesignWare控制器IP现在已经开始供货。Synopsys基于PCI Express 4.0的Verification IP计划于2014年第三季度初开始供货。需要更多有关用于PCI Express 4.0的、采用14/16nm FinFET和28nm工艺技术的DesignWare PHY IP的供货信息,请联系Synopsys。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22236次
2 1N4001 0.19MB 18149次
3 DAC1220E 0.95MB 16470次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16019次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14203次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11883次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9454次
8 DS1337U+ 0.28MB 9236次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9229次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9147次