处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Silicon Labs针对HMI应用推出微控制器

Silicon Labs针对HMI应用推出微控制器
来源:EEWORLD 时间:2014-06-27

    C8051F97x MCU系列产品为8位触控市场,带来长电池寿命和性能产品。

    中国,北京-2014年6月26日-高性能模拟与混合信号IC领导厂商Silicon Labs(芯科实验室有限公司, NASDAQ:SLAB)今天宣布针对人机接口(HMI)应用推出业内节能的电容式感应微控制器(MCU)。新型C8051F97x MCU系列产品整合了Silicon Labs备受肯定的超低功耗技术和业内快、准确的电容式感应,为物联网、家居/楼宇自动化、消费和工业市场提供的触控解决方案。F97x MCU面向电池供电和电容式触摸感应应用,例如手持工业设备、玩具、游戏机和遥控器,以及可替代白色家电(例如洗衣机、烘干机、烤箱和洗碗机)的触控面板开关。

    Silicon Labs的F97x MCU具有业界低的运行、休眠和深度休眠模式功耗,可实现所有8位电容感应MCU中长的电池寿命。凭借200μA/MHz工作电流,F97x MCU提供低功耗和出色系统性能的完美结合。当从休眠模式转为运行模式时,MCU的2微秒快速唤醒时间能够将功耗减至低。F97x MCU提供了同类的休眠模式能耗——在掉电检测器使能时仅仅55nA休眠电流,在16.4kHz内部振荡器使能时仅仅280nA休眠电流。

    F97x MCU系列产品提供业内的电容式感应技术,具有亚微安(<1μA)的触摸唤醒平均电流、16位分辨率和无与伦比的100:1的动态范围,通过多达43个通道和多种扫描模式支持按钮、滑块、滚轮和电容式接近感应。F97x MCU采用Silicon Labs特有的SAR充电计时电容数字转换器(CDC)技术。高分辨率CDC的40微秒捕获时间实现业内快的电容式触摸感应能力,并且不会牺牲灵敏度性能。

    Silicon Labs的CDC技术提供卓越的抗噪声性能,在挑战的条件和配置下提供可靠性能,例如厚板覆盖、电子噪声或印刷电路板(PCB)制造差异。这种先进的CDC硬件能测量多种材料上的电容变化,例如PCB、柔性电路、以及涂有铟锡氧化物(ITO)的玻璃和薄膜。

    F97x MCU系列产品扩展了Silicon Labs广受欢迎的C8051F99x低功耗电容式感应MCU的性能,它拥有多达43个电容式感应输入,32kB闪存、8kB RAM、7个DMA通道和一个16×16的乘法累加(MAC)单元,均集成在极小的4mm x 4mm QFN封装中。F97x MCU也集成了25MHz流水线结构的8051兼容内核、精密振荡器、10位模拟数字转换器(ADC)、温度传感器、电压参考和4个16位通用定时器/计数器。

    CentraLite Systems首席技术官John Calagaz表示,“我们的HVAC空调、照明和安防设备具有的触摸界面,需要在非常受限的功耗预算下,快速和准确的实现电容式触摸控制和复杂的系统管理,Silicon Labs F97x MCU提供了节能的解决方案,且没有任何性能或功能损失。Silicon Labs的Simplicity Studio开发平台也有助于我们实现产品上市时间目标,为我们在性能和能效方面优化设计提供所需的一切资源。”

    Simplicity Studio开发平台支持F97x MCU系列产品,此开发平台使得开发人员可以快速评估和开发电容式触摸接口。这个免费的软件平台在单一的易用工具中包括完全集成的基于Eclipse的集成开发环境(IDE)、Keil编译器(支持无代码大小限制)、演示工具、应用示例、库和文档。内置的Capacitive Sense Profiler工具极大的简化了按钮、滑块、滚轮、触摸板和接近传感器的微调。全特性电容感应固件库使得开发变得快速且有效,确保实现可靠且经过验证的操作。

    Silicon Labs副总裁兼微控制器和无线产品总经理Daniel Cooley表示,“当今面向IoT的许多电池供电的可连接设备需要高性能和低功耗的触摸屏用户接口。我们了解这些应用中的需求,并且已经为IoT市场提供了电容触摸感应解决方案。整合业内的能效和卓越的性能,F97x系列产品是现有先进的电容式感应8位MCU解决方案,并且得到我们业内的Simplicity Studio生态系统的有力支持。”

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22226次
2 1N4001 0.19MB 18138次
3 DAC1220E 0.95MB 16463次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16008次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14195次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11870次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9444次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9223次
9 DS1337U+ 0.28MB 9222次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9135次