处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

TI详解其MCU设计策略

TI详解其MCU设计策略
来源:EEWORLD 时间:2014-06-11
  TI根据什么来设计其单片机?TI的单片机产品营销工程师Jennifer Barry解释了ARM架构和MSP 430 MCU产品系列,以及片上安全的重要性。

   Q:TI如何在市场中定位16位的MSP430和32位的ARM Cortex微控制器?

  A:TI将16位的MSP430定位于满足超低功耗应用,以延长电池寿命和节能。

  我们的FRAM系列MSP430 MCU除了超低功耗,还非常适用于实时数据记录,而ARM Cortex微控制器在性能和实时控制方面表现出色。

  Cortex-R4和R5系列 MCU除了提供出色的性能、实时响应性,还能基于双核锁步为开发人员提供功能安全性应用。

  Q:MCU设计主要依赖哪些参数定义?

  A:MCU主要参数主要包括:

  连接性和物联网:越来越多的事物都将通过Internet进行连接。

  安全功能:基于新的法规和行业标准,更多的应用程序需要在恶劣环境下认证。

  更小的尺寸:智能模拟、通信外设,都在一个更小尺寸的电路板上进行集成与连接,因此,MCU也变得越来越整合。

  更长的电池寿命:诸多应用需要在整个生命周期内不进行电池更换,开发人员需要在特定的功率范围内延长电池寿命,节约电池能量。

  更高的性能:客户需要为许多应用提供更高的性能,执行实时任务,运行算法,此时,将DSP和数学加速器/引擎成为关键。

  易于开发:由于越来越多的新工程师进入,他们的训练重点是软件开发,我们试图让我们的软件开发和硬件开发工具包的评估和使用变得更简单,加快用户产品入市的进程。

  Q:能谈谈TI在MCU安全性上的规划么?

  A:安全的重要性正与日俱增,我们因此给MCU增加了加密安功能,特别是那些接口连接部位。

  当然,软件的安全性也非常重要,我们认为支持哈多种安全协议,以迎合不同区域和特定应用的需求,这是通过提供多种嵌入式加密/解密标准和多个软件驱动程序完成的。

  Q:您能谈谈TI够公司在DSP扩展MCU方面的计划么?

  A:从1997年的C2000系列MCU开始,TI就一直致力于提供整合DSP的MCU产品,用户对实时控制、算法处理和复杂数学公式计算的需求推动了这种整合趋势,并且这一趋势在未来将继续增长。

  Q:您认为独立MCU未来会不会被SOC类型的设备取代?

  A:这取决于应用。市场和客户总是需要更低成本、更低功耗和更高性能的嵌入式处理器,因此MCU是一直需要的。但是当应用在更高层次的操作系统上运行时,例如linux,此时具有更高性能的SOC嵌入式处理器。公平来讲,这两种产品各有各的优势和应用场景,说不定谁会被谁取代。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 21950次
2 1N4001 0.19MB 17823次
3 DAC1220E 0.95MB 15817次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15778次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 13961次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11636次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9237次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9019次
9 DS1337U+ 0.28MB 9018次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8938次