处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Diodes可调光降压LED驱动器简化LED照明应用设计

Diodes可调光降压LED驱动器简化LED照明应用设计
来源:EEWORLD 时间:2014-06-10

   Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出可调光降压LED驱动器AL8807B,有效减少12V与24V LED照明系统和MR16 LED灯内的部件数量,以及印刷电路板尺寸。AL8807B是集成功率管的迟滞控制驱动器,其工作频率可达1MHz。该器件仅通过外部检测电阻器来设定输出电流。


   这款驱动器把快速的数字脉冲宽度调制信号施加于控制输入以进行调光;当低压施加于同一输入时,则会关闭输出电源。该驱动器提供过温、LED开路和短路保护功能,以确保灯具的可靠性。

   AL8807B采用了占位面积小且低热阻的MSOP-8EP封装,实现更高的功率密度,从而在更宽广的工作温度范围内提供的允许LED电流。这个驱动器提供高达1.3A的LED驱动电流,并且在-40oC到+125oC的范围内工作时,效率高达96%。

   这款驱动器的电压源介于6V与36V之间,为高亮度LED灯串提供恒定电流。器件的平均LED电流精度优于5%,有助于改善通道到通道的电流匹配,并满足大多数中压LED照明产品的要求。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 21950次
2 1N4001 0.19MB 17823次
3 DAC1220E 0.95MB 15817次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15778次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 13961次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11636次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9237次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9019次
9 DS1337U+ 0.28MB 9018次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8938次