处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

汽车未来:软件+系统+应用

汽车未来:软件+系统+应用
来源:OFweek电子工程网 时间:2014-06-06
  • OFweek 电子工程 网: 美国CNNMoney网站今天刊登题为《为汽车软件更新做好准备》(Get ready for car software updates)的评论文章称,随着技术进步,汽车将像电脑和智能手机一样,通过软件更新来解决各种故障。但在此过程中,仍然有许多问题需要克服。

    以下为文章概要:

    汽车已经成为高科技设备,方向盘和加速踏板等传统的汽车功能都可以通过微处理器来控制。接下来,汽车还将实现无线联网,并通过软件升级来改善各种功能,进而提升动力和燃油效率。届时,用户、汽车和汽车厂商之间的关系将会发生变化。主要包含以下三点:

    召回减少

    出现故障的汽车只需要进行软件升级便可完成修复,而无需专程前往经销商那里。

    安全更新

    与电脑一样,汽车也会遭遇黑客入侵。今后的汽车可能会像微软Windows操作系统一样,定期通过软件升级修补漏洞。

    汽车应用

    汽车中控台很快就可以像平板电脑一样工作,具备导航、天气和社交媒体等各种应用。这意味着汽车公司必须开发自己的应用商店。

    但现在的问题变成了,这些设想将如何实现?安全更新可能都是选装的,但如果十分紧急又该怎么办?另外,用户下载更新的方式和时间同样值得考虑。能否在驾驶过程中下载更新,而不必担心车辆因此熄火?更何况,更新有时会产生新的漏洞,这对汽车驾驶来说是否安全?汽车行业尚未搞清这些问题,要真正实现这一点,需要对技术和流程做出重大调整。

    与此同时,汽车配件厂商也计划用应用开发新的工具。作为全球汽车配件供应商,大陆公司计划让汽车本身变得更具互动性。

    大陆公司北美内部电子元件主管特加斯·德赛(Tejas Desai)说:“如今,应用可以为我的手机带来很多附加价值。汽车还不具备这种功能,但今后将会实现。”

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式 电子元器件采购网 , 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在 IC采购 , 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    热门推荐

    更多 >
    ESP32-S3 2022-03-16
    RG200U 2022-03-16
    USR-C322 2022-03-16

    资料浏览排行榜

    更多 >
    商品名称 大小 浏览量
    1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
    2 1N4001 0.19MB 18110次
    3 DAC1220E 0.95MB 16434次
    4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
    5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14170次
    6 DR127-3R3-R 0.72MB 11846次
    7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
    8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
    9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
    10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9108次