处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

安森美将在广州国际照明展览会展示的LED通用照明方案

安森美将在广州国际照明展览会展示的LED通用照明方案
来源:EEWORLD 时间:2014-06-06

    2014年6月5日 – 推动高能效创新的安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)将于6月9日至12日的2014年广州国际照明展览会上展示应用于LED通用照明的丰富产品及方案。安森美半导体LED应用专家还将在现场讲解应用方案及解答问题。展会在广州中国进出口商品交易会(“广交会”)琶洲展馆举行,安森美半导体展台在13.2展馆F38展位。

    安森美半导体充分利用在电源领域的地位,提供应用于LED照明的完整方案,包括LED驱动器、高压功率MOSFET、高压整流器、双极晶体管及保护方案等。

    在此次展览会上,安森美半导体将展示用于室内及户外照明的宽广阵容LED通用照明产品及方案。室内照明方案包括用于A19、MR16、GU10等规格的LED灯泡及T8 LED灯泡的可调光及非调光LED驱动器,包含无频闪LED驱动器方案,涵盖AC-DC、DC-DC及AC直接驱动等不同类型。户外照明方案则包括用于LED投光灯、路灯及建筑物装饰光等应用的PFC控制器、可调光及非调光LED驱动器、LED分流保护器等。

    安森美半导体的两个重要现场产品演示是基于NCL30085的LED灯泡方案和基于NCL30060的LED工作灯方案。NCL30085是安森美半导体新推出的一款初级端稳流(PSR)分步调光LED驱动器IC,无须光耦,提供高功率因数(PF)、低总谐波失真(THD)和典型值±2%的高稳流精度,支持隔离反激及非隔离降压-升压拓扑结构,能使用标准壁式开关进行3步调光(低可调光至<5%亮度)。这器件还提供一系列的强固保护功能,如LED开路及短路保护、热关断、热反走、逐周期限流等。NCL30060是一款含高压启动的功率因数校正反激控制器,在宽输入电压范围及输出功率范围内提供接近1的功率因数,并提供低总谐波失真,能支持达50 W功率,提供强固的保护特性,非常适合隔离型单段式高功率因数反激拓扑结构及降压应用。

    现场演示还包括新颖的LED触感灯开关控制方案及安森美半导体GreenPoint® LED照明设计及仿真工具等。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次