处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Vishay推出可用于高频RF应用的新款SMD MLCC

Vishay推出可用于高频RF应用的新款SMD MLCC
来源:EEWORLD 时间:2014-06-05

    器件采用Quad 2525外形尺寸,具有超高Q值和超低ESR,可用于电信、医疗、军工和工业设备。

    宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 5 月29 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其QUAD HIFREQ系列高功率表面贴装多层陶瓷片式电容器(MLCC)新增一款quad 2525外形尺寸的器件。QUAD HIFREQ 2525外形的器件是针对磁共振成像(MRI)的线圈和发电机、射频仪表、电信基站、激光器和军用通信系统里的高频RF应用而设计的,具有超高Q值(在10MHz条件下大于4000,1pF),低至0.018Ω的超低ESR,直流电压高达3600V。

    今天发布的Vishay Vitramon器件基于极为稳定的陶瓷电介质,具有很高的串联谐振频率(SRF)和并联谐振频率(PRF),在UHF和微波RF功率放大器、滤波器和阻抗匹配网络、定时电路、混频器和示波器等关键应用中能够提供稳定的性能。

    QUAD HIFREQ 2525器件的工作电压为300V~3600V,容量为1.0pF~2700pF。器件具有±0.1pF的严格公差,每10年的老化率为0%,工作温度范围为-55℃~+125℃。

    QUAD HIFREQ 2525电容器采用贵金属电极(NME)技术和湿法制造工艺制造,提供符合RoHS的镍栅端接和用于回流焊的哑光镀锡盘(代码“X”),以及含铅(小含量4%)的端接涂层(代码“L”)。器件无卤素,符合Vishay绿色标准。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22200次
2 1N4001 0.19MB 18113次
3 DAC1220E 0.95MB 16436次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15982次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14173次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11848次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9417次
8 DS1337U+ 0.28MB 9198次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9195次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次