处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

采集卡应用风生水起 半软半硬卡根本不存在

采集卡应用风生水起 半软半硬卡根本不存在
来源:OFweek电子工程网 时间:2014-06-04
  • 随着信息技术的不断发展,计算机技术引入视频采集、视频处理领域,用计算机处理视频信息和用数字传输视频数据在很多领域已有广泛的应用。而高清视频采集卡不仅仅是远程教育培训的音符,整个全民会议时代的摇篮,亦是监控领域进行视频处理必不可少的硬件设备。随着采集卡应用的风生水起,所谓的半软半硬卡概念让人疑惑。

    什么是视频采集卡?它的受众优势在哪?

    市场上监控卡就是视频采集卡,也称视频压缩卡、视频卡,通常统称监控卡。监控卡是插在PC电脑的PCI接口上,通过软件对视频监控图像进行捕捉,以一定格式进行压缩并保存在PC电脑硬盘上,通常压缩格式有MJPEG、MPEG-1、MPEG2、MPEG4、H.264、MV9等。其功能是将视频信号采集到电脑中,以数据文件的形式保存在硬盘上。它是我们进行视频处理必不可少的硬件设备,通过它,我们就可以把摄像机拍摄的视频信号从摄像带上转存到计算机中,利用相关的视频编辑软件,对数字化的视频信号进行后期编辑处理、比如剪切画面、添加滤镱、字幕和音效、设置转场效果以及加入各种视频等等,后将编辑完成的视频信号转换成标准的VCD、DVD以及网上流媒体等格式。

    现阶段,视频采集卡共分为两大类:一类是模拟采集卡,另一类是数字采集卡。而两者一个重要区别就是:使用数字采集卡,在采集过程中视频信号没有损失,可以保证得到与原始视频源一模一样的效果,而使用模拟采集卡则视频信号会有一定程度的损失。有人曾形象地作了一个类比:模拟采集类似于利用录像机翻录影带,翻录的子带总是不如母带清晰,如果再利用子带翻录,效果会更差;而数字采集就像用电脑拷贝数据文件一样,无论复制多少次,复制的文件与原文件都完全一样的,没有任何区别。二合一采集卡,指的是数字模拟采集卡,AV DV采集卡。数字输入输出,模拟接口输入(DV/AV/S-video),全接口板卡。

    视频图像采集的方法较多。采用图像采集 芯片 组完成图像的采集、帧存储器地址生成以及图像数据的刷新;除了要对采集模式进行设定外,主处理器不参与采集过程,我们只要在相应的帧存储器地址取出采集到的视频数据即可得到相应的视频数据,这种方法,无论在功能、性能、可靠性、速度等各方面都得到了显着的提高,但成本高。后者采用通用视频A/D转换器实现图像的采集,其特点是数据采集占用CPU的时间,对处理器的速度要求高,成本低、易于实现,能够满足某些图像采集系统的需要。

    市场需求  采集卡应用免除 LED显示屏 再压缩不便

    由于LED显示屏是一种特殊的显示媒体,它不能直接接受计算机数据,需要进行一系列变换。采集卡的功能是把高速的计算机(或多媒体显示卡上)的显示数据进行采集,经过转换,并降频传输到主控器,在不需要播放录像带,VCD等视频图像时,采集卡可直接与计算机显示卡相连。

    由于模拟视频输入端可以提供不间断的信息源,视频采集卡要采集模拟视频序列中的每帧图像,并在采集下一帧图像之前把这些数据传入PC系统。因此,实现实时采集的关键是每一帧所需的处理时间。如果每帧视频图像的处理时间超过相邻两帧之间的相隔时间,则要出现数据的丢失,也即丢帧现象。采集卡都是把获取的视频序列先进行压缩处理,然后再存入硬盘,也就是说视频序列的获取和压缩是在一起完成的,免除了再次进行压缩处理的不便。不同档次的采集卡具有不同质量的采集压缩性能。

    高清采集卡应用  带来视频会议系统高速发展

    据相关数据显示,近年来,我国视频会议系统市场规模逐年扩大,2009年行业市场规模达51.7亿元,较2008年的42.3亿元增长22.22%;2010年市场规模达66.3亿元,同比增长28.24%,为近年来增幅。结合主要企业的增长情况,2011年行业的增长速度约为19%,2012年约为10%左右,其市场规模分别达到78.9亿元和87.6亿元。高清采集卡应用会延伸视频会议系统高速发展。

    大多数视频采集卡都具备硬件压缩的功能,在采集视频信号时首先在卡上对视频信号进行压缩,然后才通过PCI接口把压缩的视频数据传送到主机上。一般的采集卡采用帧内压缩的算法把数字化的视频存储成AVI文件,高档一些的视频采集卡(硬压卡)还能直接把采集到的数字视频数据实时压缩成MPEG-1格式的文件。

    可以预见,高清视频采集卡将是整个全民会议时代的摇篮。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、 Wpi (大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、 Onlinecomponents Master 等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    热门推荐

    更多 >
    ESP32-S3 2022-03-16
    RG200U 2022-03-16
    USR-C322 2022-03-16

    资料浏览排行榜

    更多 >
    商品名称 大小 浏览量
    1 EPCS128SI16N 0.94MB 21951次
    2 1N4001 0.19MB 17824次
    3 DAC1220E 0.95MB 15818次
    4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15780次
    5 GRM32RR71H105... 0.10MB 13962次
    6 DR127-3R3-R 0.72MB 11637次
    7 DMG2305UX-7 0.40MB 9238次
    8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9020次
    9 DS1337U+ 0.28MB 9019次
    10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8940次