处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

博通WICED Smart单芯片解决方案

博通WICED Smart单芯片解决方案
来源:EEWORLD 时间:2014-05-31

为不断发展的物联网生态系统提高了安全性并添加了iBeacon技术支持

新型芯片增强了对数据的保护并加强了室内定位体验

新闻要点:

片上安全技术迅速增强了不断增长的互联设备的隐私保护
支持iBeacon 技术并加快了临近检测和识别速度
集成软件提供无线充电联盟(A4WP)RezenceTM 无线充电支持

全球有线和无线通信半导体创新解决方案博通(Broadcom)公司(NASDAQ:BRCM)今日宣布为其嵌入式设备互联网无线连接(WICED™)产品组合推出了一项新型Bluetooth® Smart单芯片解决方案(SoC),从而为不断发展的物联网生态系统提供先进的安全保护以及iBeacon技术支持。如需了解更多新闻,请访问博通公司新闻发布室。

智能手机、平板电脑、可穿戴设备、家电、保健设备及传感应用等之间的数据共享正稳步增长,这引起了人们对于隐私问题的再次关注。博通的新款高性价比低功耗WICED Smart芯片BCM20737可以帮助用户保护敏感信息。该款新型单芯片解决方案(SoC)支持RSA 4000比特加密与解密技术,可以应对危险的安全威胁,以确保用户数据在传输过程中进行安全的加密编码。

BCM20737芯片和博通Bluetooth Smart完整的解决方案产品组合支持iBeacon技术,具有更高级的设备检测和识别性能。iBeacon是苹果引入iOS 7的一项技术,该技术采用低功耗蓝牙技术和地理围栏技术,为应用程序提供了全新级别的微定位感知功能,如公园路径标示、博物馆展览或商店产品展示。举例来说,用户可以启动智能手机中的应用程序,以检测到车钥匙上的低功耗发射器,并立即找到丢失的车钥匙。

WICED Smart单芯片解决方案(SoC)提供无线充电联盟(A4WP)RezenceTM 无线充电技术的本地支持。根据市场研究公司ABI Research 的数据显示,美国每个家庭平均拥有10台需要充电或再充电才能正常运行的设备。作为首家提供拥有无线充电支持的Bluetooth Smart芯片的厂家,博通一直致力于研发可以为更多产品在家或者行程中快捷充电的技术。

“博通将继续依托于成功的WICED产品组合和新型Bluetooth Smart芯片,以保护用户隐私和确保数据安全”,博通无线连接组合事业部高级总监Brian Bedrosian说,“此外,对于博通来说,支持iBeacon技术至关重要,因为此项技术具有极强的适应性,可以快速应用于零售店、体育场馆、机场等公共场所。我们正在基于顶级的安全保护技术和iBeacon技术加紧为客户开发更多的产品,使他们能够专注于不断发展的物联网生态系统中的下一波应用创新。”

“为了保护产品免遭黑客攻击,并对产品间传输的数据进行加密,蓝牙芯片中先进的安全功能正变得日益重要”,ABI 研究公司研究总监Philip Solis 说,“由于更多人向手机和电脑传输附件,预计今年基于蓝牙技术的产品出货量达到27亿件—这比2013年增长了20%。博通Bluetooth Smart产品有助于减少用户使用无线连接时带来的安全风险。”

WICED Smart 芯片的主要特性:

采用加密、解密、认证签名、验证以及各种算法来加强隐私保护
支持iBeacon技术
支持无线充电联盟(A4WP)RezenceTM 无线充电
其集成软件可以直接连接至NFC标签
可同时支持8个主/从连接
支持蓝牙智能音频,可为玩具和遥控器等设备提供语音功能
高度集成ARM Cortex M3程序处理器,减少了尺寸和成本
拥有高度灵敏的接收器,可以使蓝牙外围设备的覆盖范围化
配备片上多通道模数转换器(ADC),可检测传感器输入和电池电量等情况
片内堆栈内嵌多种配置文件,可以减少对外部堆栈的需求
支持通用异步收发传输器(UART)、串行外围接口(SPI)、博通串行控制接口,易于同外部非易失性存储器、外围集成电路(ICs)和传感器之间通信









上市时间:

博通现已开始提供BCM20737评估板(EVBs)和SDK样片。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22202次
2 1N4001 0.19MB 18115次
3 DAC1220E 0.95MB 16439次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15983次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14174次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11849次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9418次
8 DS1337U+ 0.28MB 9199次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9196次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次