处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

恩智浦简化MCU设计 推一站式解决方案

恩智浦简化MCU设计 推一站式解决方案
来源:EEWORLD 时间:2014-05-30

日前,恩智浦开启了大中华区十个城市的MCU技术研讨会,以此为起点,标志着恩智浦MCU策略的进一步实施。当然,这并不是MCU市场策略的全部,恩智浦半导体微控制器产品线大众市场产品系列总经理Ross Bannatyne借巡展机会,为大家详细讲解了恩智浦微控制器新产品及其未来蓝图。

新品不断

Ross Bannatyne盘点了恩智浦涉足MCU的历史,居然已有39年的历史了,1975年收购Signetics之后,飞利浦电子(恩智浦前身)开始涉足MCU领域。而与ARM的合作,也可以追溯到24年前,作为ARM的投资方和首个授权厂商,VLSI 1999年被飞利浦收购。此外,2012年恩智浦还进行了一次工具供应商的收购——2012年收购ARM MCU开发工具商CodeRed。

   

    盘点恩智浦MCU方面所取得的成就

目前恩智浦已推出七大系列产品,从入门级到高性能,M0+内核与M4内核的产品,应用涵盖消费电子、工业和商业、个人医疗、汽车及个人娱乐等。

近期恩智浦MCU的新品包括:

集成快ADC的LPC437X,该产品可用于示波器等应用,目前已有相关产品问世;

带有I/O处理器的LPC11U37H,即时可用的库:I2S、I2C、UART、CRC、阈值ADC转换和DMA功能;

集成USB PHY的LPC11U6x;

支持双电机的运动控制MCU LPC500。

另外值得注意的是,目前已有超过135款LPC MCU,它们在105 °C的温度下经过认证,适合于更严苛的工作环境。

注重方案的应用

在推出新品的同时,恩智浦还大力发展解决方案,力图让工程师更快地上手设计。

其中包括运动控制、配件、智能连接、照明等。

我们以Quick-Jack解决方案举例,这是恩智浦新推出的一款智能附件,可以将外设与智能手机通过3.5mm音频插孔进行供电与通信。就好像Square或者拉卡拉利用音频接口进行通信的原理类似。

目前该方案单片机采用的是LPC812微型控制器,用于处理曼彻斯特算法(启用左音频通道进行数据传输)解码/编码以及与外围设备通信,该产品充分发挥了恩智浦在接口领域的经验。如图所示:


产品可用在可穿戴、医疗及健身设备;游戏玩具和娱乐设备;工业;消费电子;数据记录器等。Ross认为,音频接口通信可以作为无线通信或者USB通信的有效补充。“音频接口设计简单,成本低廉,不需要协议栈、天线、认证等各种繁琐程序,很适合小公司快速推向市场。”Ross表示。而且音频接口可以跨平台使用,正如Square可用在Android及iOS上一样。

当然,正是由于音频接口,所以传输速率无法达到很高,兼容性也无法保证100%,但Quick-Jack本身的定位也很准确——低端市场,为无线及USB的补充。

Quick-Jack除了提供带摇杆及LED的开发板之外,还提供包括APP源码、APP、文档、电路原理图等所有资源,用户可以轻松掌握开发技巧。

   

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22210次
2 1N4001 0.19MB 18123次
3 DAC1220E 0.95MB 16447次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15992次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14181次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11854次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9427次
8 DS1337U+ 0.28MB 9206次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9203次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9120次