处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

R&S和ASTRI展示LTE 端到端小基站测试方案

R&S和ASTRI展示LTE 端到端小基站测试方案
来源:电子产品世界 时间:2014-05-29

  罗德与施瓦茨公司和香港应用科技研究院公司将于6月11到13日期间在上海亚洲通信展上展示LTE 端到端小基站测试方案。

  该展示是由连接ASTRI核心网的商用TD-LTE小基站组成的LTE端到端小基站网络,采用福建三元达公司开发的基于ASTRI LTE物理层的小基站。将展示使用2x2 MIMO连接并且同时支持基于QoS调度的双向在线视频流和FTP大数据传输。TDD模式吞吐量高大100Mbps。

  罗德与施瓦茨和ASTRI搭建的测试环境包括罗德与施瓦茨公司的支持LTE端到端小基站网络上下行2x2 MIMO信号的RTO数字示波器。R&S®RTO数字示波器接收和解调上下行MIMO信号,并利用基于PC的R&S®FS-K102PC EUTRA/LTE下行MIMO软件和R&S®FS-K105PC EUTRA/LTE上行TDD软件对信号进行分析。

  R&S®RTO数字示波器具有四路输入通道,能够获取4x4 MIMO信号,非常适合上述应用。R&S®RTO前端具有卓越的性能比如高输入灵敏度和超低的噪声。R&S®RTO具有与中端信号分析仪可比拟的宽动态范围,能够对信号进行分析。

  作为LTE和LTE-A技术的,ASTRI从2008开始致力于TD-LTE和LTE FDD的开发与设计,并且为无线设备商如三元达等提供了可以面向市场的参考设计方案。ASTRI的开发与设计基于罗德与施瓦茨的解决方案。比如,利用R&S®RTO示波器和R&S®SMW200A矢量信号源,ASTRI帮助三元达完成了LTE小基站的3GPP基站一致性测试。

  三元达是国内一家无线网络设备制造商和服务商,从2011年开始与ASTRI合作商用TD-LTE小基站以及小基站网管方案。ASTRI已向业界证明了其在提供LTE小基站和终端基带参考设计以及LTE小基站网管和核心网解决方案方面的技术优势。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22219次
2 1N4001 0.19MB 18132次
3 DAC1220E 0.95MB 16456次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15998次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14190次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11864次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9438次
8 DS1337U+ 0.28MB 9214次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9213次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9128次