处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

5G嵌入式wifi模块应用车联网

5G嵌入式wifi模块应用车联网
来源:OFweek电子工程网 时间:2014-05-28
  • 物联网等信息化技术是建设智慧城市的手段和工具,是承载智慧城市建设的基础设施。在互联网技术日益发达的今天,云计算、物联网、车联网等新技术层出不穷,这些新技术也反哺互联网,让互联网技术本身获得史无前例的快速发展。

    而车联网的出现或许能够改变在互联网冲击下的通信产业的目前现状,如果传统运营商抓住时代所赋予的先机,对于通信业,焕发第二春不是不无可能,夺回行业话语权也将指日可待。

    车辆是城市的重要组成部分,中国的机动车总保有量已经达到2.33亿辆,仅次于美国,基于这个庞大的汽车保有量,“车联网”应运而生。如此可观的数字后面,带来的是多种问题,如交通堵塞、环境污染等,车联网作为中国打造智慧城市的重要动力;而客户增多和需求上升,为车联网的发展提供商业市场。

    Wi-Fi,是由一个名为“无线以太网相容联盟”(WirelessEthernetCompatibilityAlliance,WECA)的组织所发布的业界术语,中文译为“无线相容认证”。它是一种短程无线传输技术,能够在数百英尺范围内支持互联网接入的无线电信号。随着无线物联网技术的发展,Wi-Fi将会得到广泛的应用。

    Wi-Fi技术从局域网走向物联网

    一直以来,由于漫游、切换、安全、干扰以及传输速率等方面的制约,Wi-Fi技术始终被定位在企业局域网的组网应用,而替代企业有线网络似乎也是Wi-Fi应用的主要目标。

    不过,随着物联网、无线城市以及数字家庭等新兴技术引发新一轮科技革命,Wi-Fi技术正在从企业的内部局域网中走出。

    是物联网产业推动了Wi-Fi,还是wifi推动了物联网产业。

    目前,物联网已经得到各国各级政府和行业主管部门的高度重视,有人预测未来的物联网是比现在的互联网大30倍的万亿元级规模的市场,相信在产业链中各大企业的鼎力支持和推动下,物联网技术的发展,必将成为当前信息技术网络化发展的趋势。

    然而,除了依靠底层的传感器技术、IP地址资源、智能嵌入技术以及自动识别技术之外,要实现真正无所不在的物联网,更为重要的是在数据传输层实现统一稳定的数据传输。而Wi-Fi正是宽带无线接入网络的一种重要形态,可实现局部区域内的高速无线连接,传输速率从当前的54Mbps正在向更高的600Mbps迈进。

  • ICkey(云汉芯城)是一家一站式 电子元器件采购网 , 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在 IC采购 , 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

    热门推荐

    更多 >
    ESP32-S3 2022-03-16
    RG200U 2022-03-16
    USR-C322 2022-03-16

    资料浏览排行榜

    更多 >
    商品名称 大小 浏览量
    1 EPCS128SI16N 0.94MB 22210次
    2 1N4001 0.19MB 18123次
    3 DAC1220E 0.95MB 16447次
    4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15992次
    5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14180次
    6 DR127-3R3-R 0.72MB 11854次
    7 DMG2305UX-7 0.40MB 9426次
    8 DS1337U+ 0.28MB 9206次
    9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9203次
    10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9119次