处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

友尚集团力推德州仪器微型基地台解决方案

友尚集团力推德州仪器微型基地台解决方案
来源:我爱方案网 时间:2012-08-01
友尚集团推出 德州仪器( TI)优化的DSP 解决方案,除能加速处理流经基地台的大量资 料,并释放可程序DSP核心处理能力,可实现高达频谱效率增益。此外,TI亦可配合客户设计,支持所有2G、3G和4G标准的多模基地台SoC领域,可减少新产品上市时间。

【方案介绍】


微型基地台 是提高在家庭或办公室中无线体验的设备,给使用者带来更高的数据速率、更好地覆盖范围和较低的成本计划。

在典型的微型基地台网络架构中,在企业中的行动电话使用者连接到微型基地台。此微型基地台使用现有的有线连接(通常DSL、电缆或光纤)来连接到无线运营 商的网络。这些微型基地台必须在巨型基地台区域内部共存并提供强大性能,同时必须通过宏观网络处理干扰、电源控制和切换等问题的挑战。

TI 的优化的DSP 解决方案帮助femtocell 制造商和服务提供者减少开发时间和缩短新产品上市时间。此外,TI 为微型基地台应用提供完整的模拟信号链,包括数据转换器、射频产品、电源管理、时间和放大器,允许制造商开发单硅的供货商提供一个完整的硬件微型基地台解 决方案。

TI 还提供了从mimoON 和Continuous Computing的协力厂商软件,使OEM 来快速开发微型基地台产品以提供增加的流媒体视频文件、互动游戏、音乐分享和其它频宽的多媒体任务的无线连接。

【方框图】


热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22042次
2 1N4001 0.19MB 17907次
3 DAC1220E 0.95MB 15907次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15864次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14047次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11722次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9303次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9088次
9 DS1337U+ 0.28MB 9072次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8991次