处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Netronome推进SDN开放应用平台

Netronome推进SDN开放应用平台
来源:EEWORLD 时间:2014-05-22

    中国北京,2014年5月20日 — 业界的软件定义网络(SDN)数据层面处理方案提供商Netronome公司日前宣布:公司携软件定义网络(SDN)开放平台软硬件全面解决方案参加“2014全球SDN技术大会”,并在大会上就如何利用Netronome已商用的SDN开放平台来推动网络变革和业务创新进行研讨,该大会于2014年5月20日-21日在北京辽宁大厦举办。Daniel Proch, Netronome 公司产品线副总裁将做“网络在转型:SDN和NFV的兴起呼唤专用网络流处理器”的主题演讲. 陈志华,Netronome 资深现场应用工程师会介绍“面向200G软件可定义网络的高性能网络流处理器”。同时,Netronome在该活动上展示了包括其推出的FlowNIC智能网络加速卡和FlowEnvironment软件包在内的,从流处理器芯片、网络加速卡到软件的全方位SDN开放平台解决方案,可帮助中国运营商、云服务提供商、大型数据中心和网站等用户即刻拥有SDN和网络功能虚拟化(NFV)的诸多优势。

    近年来,电信运营商已部署业务面临着来自创新OTT应用的挑战,同时大型数据中心也需要处理不断快速增加的网络流量和快速发展的网络功能,为此,灵活的、高性能的、针对各种NFV应用的SDN开放平台将成为支撑运营模式创新和大型数据中心的重要工具。Netronome的流处理器、网络加速卡和相关软件专门面向下一代网络需求而设计,所提供的大规模的、基于流的处理能力可应对挑战性的网络需求。Netronome的NFP - 6XXX流处理器利用了英特尔22纳米突破性的3-D TriGate技术,从而可提供无可匹比的性能、门密度和功耗效率的完美结合,所有这些都满足SDN和NFV核心的要求。

    为此,Netronome近日推出了面向SDN网络应用的开放平台,该平台支持OpenFlow标准协议,硬件采用Netronome公司自研的NFP网络流处理器实现Openflow交换,控制面采用Intel的x86至强处理器,整个平台支持模块化网络接口,可以实现灵活千兆或者万兆接入。相比市面上的SDN交换机,该平台的特点就是支持多达400万条流表的超大规模流表,并兼容OpenFlow系列协议1.1、1.3、1.4等协议。它们得益于Netronome公司兼具高性能与灵活性的NFP-32xx系列网络流处理器,它们是基于Intel IXP网络处理器架构开发新一代网络流处理器,其特有的网络流加速引擎帮助实现超大规模流表处理,流表存储和查找不局限于TCAM容量,对于OpenFlow研发用户是一个高效便捷的平台。

 

图示:SDN网络开放平台


    作为一种开放的SDN开发与应用平台,其核心NFP流处理器支持完全软件可编程,用户可以利用Netronome提供的开放源代码进行升级扩展OpenFlow协议,定制特定流的属性和增加特有的转发动作。电信基础设备制造商和大型网络公司不仅可以利用该平台快速开发针对运营商和云服务提供商需求的、可与通用服务器产品完美的敏捷NFV和SDN设备和解决方案;也同样适合于系统集成商和高校科研院所研究及开发SDN、OpenFlow项目,其支持的SDN控制器包括Ryu, Floodlight 等等。

    “近年来,随着大数据、云计算和超高网络流量的兴起,虚拟化技术的重要性越发突出。Netronome在推进SDN技术方面扮演着一个重要的角色,一直致力于为OpenFlow和SDN数据平面转发而打造流处理器和软件,从而为客户构建完整的SDN开放平台。”Netronome亚太区总裁石礼兴表示:“中国在互联网技术、尤其是移动互联技术领域内的创新引人注目,为此Netronome将其发布的FlowNIC系列智能加速卡、FlowEnvironment软件包等SDN开发平台新产品带到中国,已经有许多客户和合作伙伴对它们产生了极高的兴趣,Netronome将通过各种方式帮助其实现SDN及NFV应用。”

    Netronome通过在其新的芯片、网卡和软件设计中集成关键的SDN、OpenFlow和NFV功能,在数据平面领域中实现了创新。Netronome近推出的新产品包括一个完整的、采用PCIe Gen3接口的、处理能力可达200Gbps的FlowNICTM智能流处理卡系列,以及一个全新的FlowEnvironment 软件包,两者结合使用可为虚拟交换的卸载和加速提供基于标准的API和配置协议。这些新产品专门针对运行网络和安全应用的服务器进行了优化,例如SDN安全设备和SDN网关。

    “Netronome的SDN开放平台可以满足不同用户的多种需求。基于这种开放的SDN平台,用户可以开发基于OpenFlow协议的应用网关,充分发挥其超大规模流表的优势以支持数据中心内部对于大流量流表的需要。同样利用该平台,也可以开发基于OpenFlow的负载均衡,网络安全等面向数据中心业务应用的设备。”Netronome中国区总经理窦忠辉补充道。“Netronome会在明年初推出基于NFP-6xxx网络流处理器的新平台,NFP-6xxx处理器具备400G接口能力,完全可以编程,支持更高性能的SDN/OpenFlow处理能力。”

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22210次
2 1N4001 0.19MB 18123次
3 DAC1220E 0.95MB 16447次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15992次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14180次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11854次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9426次
8 DS1337U+ 0.28MB 9206次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9202次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9119次