处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

小技巧:如何用Google Play批量安装应用?

小技巧:如何用Google Play批量安装应用?
来源: 爱范儿 时间:2014-05-20
   

  如果你是一个Android原生党,除了Google Play不用任何第三方应用市场,还喜欢没事刷刷机或者经常换机器用……那么你应该知道在Google Play重新装大量Apps的痛苦。

  可能你会选择多次搜索+多次点击安装+长时间的等待;或是聪明点,直接到Google Play账号的下载记录寻找自己常用的那些Apps,但你仍旧需要很多次点击才能安装完所有的Apps。如果不幸遇到网络抽风,很有可能你需要更多的时间去完成这件事情。

  如果你确实符合上述情况,接下来分享的这个Google Play“隐藏技能”应该能帮上忙,它是目前我能发现的通过Google Play批量安装Apps的快捷方式。

  具体步骤如下(Google Play版本要求在4.6.16以上):

  首先打开Google Play,划出侧边栏。BTW,如果需要查看Google Play版本,点击“SETTINGS”在Build version一栏可以看到。

  点击“My apps”,这时应该会看到两个标签:INSTALLED和ALL。前者是你已经安装在本机的Apps,后者则是你用Google账号下载(购买)过的所有Apps。来到“ALL”标签,长按任一你想要下载安装的App,这时会进入多选模式:选中项会以浅蓝色显示,未选中项为白色,已经安装的项目则为灰色状态。

  选择完毕后点击右上角的INSTALL按钮,一般情况下会弹出“要求权限”的弹窗。如无意外可以一路ACCEPT,碰到不合理的权限要求也可以选择SKIP。

  完成以上简单几步后,你就可以去喝杯茶,安心等待Google Play自动完成剩下的工作了。

  尽管这是两个月前Google Play 4.6.16版本的更新特性,不过这功能确实有些隐蔽,需要多加留心才能发现。

  希望这个小技巧分享能帮到有这方面困扰的朋友。如果你也知道类似的小技巧,不妨在评论里告诉我们。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22210次
2 1N4001 0.19MB 18123次
3 DAC1220E 0.95MB 16447次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15992次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14180次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11854次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9426次
8 DS1337U+ 0.28MB 9206次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9202次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9119次