处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Beacon火红 蓝牙芯片商竞推参考设计

Beacon火红 蓝牙芯片商竞推参考设计
来源:新电子 时间:2014-05-16

    蓝牙(Bluetooth)晶片商争相以参考设计拓展信标(Beacon)市场。Beacon应用潜力十足,不仅吸引高通(Qualcomm)在旗下独立成立Gimbal零售方案公司,也刺激蓝牙晶片商Nordic半导体及德州仪器(TI)相继推出Beacon参考设计,藉此加速客户Beacon应用产品上市时程,抢搭零售业适地性(Location-based)行销商机。

    Nordic半导体产品管理总监Thomas Embla Bonnerud表示,在Beacon导入商用后,行销已变得更直接与客制化,例如消费者可以即时得知食谱中所需食材的资讯、优惠活动或库存情形。此外,情境感知(Contextual Awareness)应用,也可让人们在博物馆或火车站,获知适地性的资讯。

    自2013年苹果(Apple)在iOS 7中加入iBeacon功能后,许多商家已对Beacon应用的情境行销产生浓厚兴趣,除苹果本身已在Apple Store推出Beacon服务外,其他Beacon产品从去年底至今年也已开始争相亮相,包括Shopkick、Estimote、Swirl、PayPal、Gelo等皆已推出支援蓝牙低功耗技术的Beacon讯号发射器,大举进攻零售业或其他商业应用领域,利用蓝牙技术将广告推播至消费者行动装置应用程式,并进一步达成促销目的。

    看好Beacon应用发展后势,高通于5月初已成立Gimbal零售方案公司,以名为Gimbal的Beacon节点与上述厂商一较高下,而蓝牙晶片商Nordic半导体及德州仪器则是推出参考设计,期协助客户加速推出应用产品。

    Nordic半导体以其多重协定蓝牙Smart系统单晶片(SoC)--nRF51822为基础,为蓝牙Smart Beacon推出参考设计开发套件,让开发者与工程师可以利用苹果iBeacon标准开发Beacon应用,或以自有的标准创造专属Beacon节点。该款Beacon开发套件具备Nordic已开发的硬体、韧体(Firmware)以及软体,并支援iOS 7与Android 4.3/4.1作业系统。

    另一家蓝牙晶片商德州仪器则发表硬币大小、低成本及低功耗的广播器(Broadcaster)参考设计,让采用iBeacon技术的设备能快速量产。此外,制造商也可以利用德州仪器的SensorTag参考设计,该设计已通过美国联邦通讯委员会(FCC)认证,且相容iBeacon技术。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22210次
2 1N4001 0.19MB 18123次
3 DAC1220E 0.95MB 16447次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15992次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14180次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11854次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9426次
8 DS1337U+ 0.28MB 9206次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9202次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9119次