处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

友尚推出基于TI 达芬奇系列DSP的DVR方案

友尚推出基于TI 达芬奇系列DSP的DVR方案
来源:EEWORLD 时间:2014-05-16

   致力于亚太地区市场的电子元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于TI达芬奇系列DSP的DVR方案。

   TI的达芬奇(DaVinciTM )技术是一组专门为高效和引人注目的数字视频而设计的基于 DSP 的系统解决方案 – 适用于数码摄像机、视频安全设备、高级医疗成像设备、便携式视频播放器或其他视频应用。这种系统针对灵活的数字视频实施而进行了精心优化,拥有业界的性能并集成了可编程数字信号处理器(DSP)内核、ARM处理器以及视频加速协处理器。凭借高效的处理能力、存储器、I/O带宽、平衡的内部互连以及专用外设组合,基于达芬奇技术的SoC能够以低的成本为视频应用提供理想的核心动力。

方案介绍
   数字录像机 (DVR) 和数字视频服务器 (SVR) 都是用于视频监控的设备。DVR/SVR 从多个模拟监控摄像机中获取模拟视频信号并将它们数字化。处理引擎会以数字格式(例如 H.264、动态 JPEG、MPEG-4 或专用编解码器)对视频流进行编码。

   DVR 用于在本地存储和查看此视频流。SVR 通过使用 TCP/IP 协议将编码视频发送到大型安全网络。更高性能的数字视频录像机 DVR/SVR 还具有分析功能,允许自动运动监测、虚拟围墙交叉等等。

   DVR 和 SVR 用于对基于模拟监控摄像机的现有安全系统进行升级。替代基于磁带的 VCR,DVR/SVR 使监控数据的存储实现自动化,并且允许通过 TCP/IP 网络对监控安装进行远程访问。DVR/SVR 通常具有 4 个、8 个或 16 个输入通道。为了进一步集成,通道计数将提高到 32、64 及更高。


图示-架构图



   TI 的 eXpressDSP Linux DVSDK 允许系统集成商采用离散软件模块,并将其合并为系统的单个可执行输出,从而避免了几个月手动集成的单调工作。通过简化为特定应用创建编解码器定制包,此配置套件使重用代码变得简单。DVSDK包含:

TI的 HD MPEG-4、H.264和JPEG以及G.711 产品编解码器
符合 TI 的eXpressDSP 数字媒体 (xDM) 算法标准的定制编解码器
多媒体 API 和编解码器引擎框架
MontaVista Linux Pro 5.0 的演示版本
用于 UART、I2C、SPI、EDMA、EMAC、NAND、MMC、SD 卡、USB 主机/小工具、RTC、HPI 和语音编解码器的驱动程序
视频处理子系统(显示、捕捉、CCD 控制器、调整器、预览器)
OSS 音频 (ASP)、GPIO、PWM、WDTIM
U-boot 加载程序

   TMX320DM365 数字视频评估模块 (DVEVM) 让开发人员立即开始 DaVinci™ 处理器的评估,并开始构建数字视频应用,例如 IP 监控摄像机、数码相框、数字标牌、可视门铃和尚未发明的便携式数字视频产品。
数字视频评估模块 (DVEVM) 允许开发人员为 ARM 编写可立即投产的应用程序代码和访问使用达芬奇 API 的 HMJCP 协处理器内核,从而立即开始针对 TMS320DM365 数字媒体处理器的应用开发。

   建议生产数字视频软件产品包 (DVSPB) MontaVista Linux 配套产品。

   DM365 DVEVM 包括以下器件:
基于 TMX320DM365 DaVinci™ 处理器的开发板
IR 遥控
2GB NAND 闪存
通过 HD 组件和 SD 复合视频/S 视频的 NTSC 或 PAL 信号的视频捕捉
通过 HD 组件和 SD 复合视频/S 视频的 NTSC 或 PAL 输出
其它功能,例如麦克风输入、耳机输出、线性输入和线性输出、UART、USB 2.0 HS、2GB NAND 闪存和用于测试的 JTAG
Beta 版本:Linux 支持包软件开发套件 (LSP SDK) 在套件中提供,可从网站下载 TI eXpressDSP™ Linux DVSDK
MontaVista Pro 演示工具
DM365 入门指南和硬件技术参考

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22210次
2 1N4001 0.19MB 18123次
3 DAC1220E 0.95MB 16447次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15992次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14180次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11854次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9426次
8 DS1337U+ 0.28MB 9206次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9203次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9119次