处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

模拟还是高清 摄像机芯片方案谁主争雄?

模拟还是高清 摄像机芯片方案谁主争雄?
来源:中国安防网 时间:2014-05-10

    近年来,不少摄像机芯片方案厂商,及摄像机生产厂商都推出了的产品,关于新产品方案的竞争依然是汹涌澎湃,摄像机芯片的话题,依旧是热点,无论是“模拟摄像机”芯片,还是“高清网络摄像机”芯片的发展,依旧不断精彩演绎中,古有“割据争雄”的三国时代,今有各安防芯片厂商用产品与创新,书写安防传奇,推进发展。

  模拟摄像机芯片方案

  模拟摄像机芯片方案厂商主要有Sony、Nextchip、Pixplus、富翰微等厂家。

  在2013年深圳安博会期间Sony展示了全新第三代Effio产品,分别是Effio-A 和Effio-V两款高性能DSP处理芯片,以及1/3“高灵敏度CCD芯片ICX872AKA/ICX873AKA。第三代Effio芯片在原有第二代Effio芯片基础之上,实现了范围更加宽广的可视性,具有700TVL以上的水平分辨率,高灵敏度,3DNR和WDR,此外,自动场景识别和场景选择功能可为各种复杂的实际应用场景提供适合的视频图像。

  Nextchip针对模拟摄像机产品市场,重磅推出前后端灵活组合方式的新产品。如760H(型号为NEPIS-7)和960H(型号为 NEPIS-9)CCD图像传感器以及后端图像处理芯片ISP,ISP有NVP2180、2190、2080、2090等。前后端芯片整体解决方案有助于降低客户开发产品难度,缩短产品开发周期,加速产品上市时间。

  Pixplus从2009年开始涉足安防,作为安防芯片方案厂商的后起之秀,PC1089/PC3089两款芯片已大量成功应用于模拟摄像机产品之中,占领了模拟摄像机市场一席之地。安博会期间也推出了960H(型号为PC1099K)高线芯片产品,以及超宽动态PX2089芯片产品。

  上海富翰微此次展会推出了高性能CMOS图像信号处理芯片FH8520,它支持720P CMOS Sensor,模拟输出支持720/960H标准,数字输出支持720P@60fps。具有WDR、3D降噪、OSD菜单先进功能。

  针对模拟摄像机芯片方案的更新换代,景阳科技也同步向广大客户展示了基于Sony第三代Effio芯片Effio-A/Effio-V方案的高性能摄像机以及Effectus 900线高清晰度摄像机产品,得到了观看国内外客户的一致好评。

  高清网络摄像机芯片方案

  大家知道,高清网络摄像机芯片方案一般主要分为两个方面:

  (1)CCD/CMOS图像传感器

  (2)网络编码平台

  安防行业的高清CCD图像传感器提供厂家主要有SONY和KODAK两家,SONY 提供了130万像素和200万像素的CCD图像传感器;高清CMOS提供厂家主要有SONY、Aptina、OV、Pansonic等。

  安防行业的高清网络编码平台主流提供厂家有:TI、SONY、海思、安霸、智源等。

  首先,高清图像传感器进行探讨;

  随着高清网络摄像机应用越来越普及、深入,CMOS芯片厂家技术的不断更新,CMOS图像传感器在色彩还原性、感光度、噪点、曝光方式等层面都有了较大幅度地提升,有些性能甚至超越了高清CCD的指标。在传统模拟摄像机时代,CCD图像传感器一统天下的局面,在高清网络时代,格局似乎已经乾坤颠倒,由 CMOS主导了整个局面。下面我们主要讨论CMOS图像传感器芯片。

  Pansonic推出了高帧率、高性能的200万和130万的CMOS图像传感器,200万像素图像传感器MN34220PL支持 1080P@120fps,MN34229PL支持1080P@60fps,130万像素图像传感器MN34210PL支持 720P@120fps,MN34219PL支持720P@60fps,具有高灵敏度、卓越的色彩还原性、低噪点、低功耗等特点。

  Sony推出高像素、高帧率、背照技术的Exmor R图像传感器,包括1/1. 8“尺寸644万像素图像传感器IMX178LQJ,支持12比特数字输出格式、60帧/秒输出输出500万像素格式(4:3/5:4/16:9)同时该传感器能够以HD1080P60或HD720P60格式进行裁剪。1/2.8“尺寸 320万像素图像传感器IMX124LQT,支持12比特数字输出格式、60帧/秒输出动态图像用的有效像素(2048*1536)信号,具有高灵敏度、低暗电流特性和可变速电子快门功能。

  Aptina推出了130万像素的图像传感器MT9M034、AR0140CS、AR0130CS,200万像素AR0331CS、AR0330CS以及高像素MT9P006、MT9J003、MT9F002等。

  其次,网络编码平台的探讨;

  Sony作为传统安防芯片提供厂商,前几年在高清网络摄像机领域一直只是提供高清CCD/CMOS图像传感器芯片,此次深圳安博会,Sony重拳推出了网络摄像机平台“Xarina“芯片整体解决方案,包括图像传感器、ISP、网络编码等高清网络摄像机产品的核心部分。充分显示了Sony公司强大的技术研发实力。Xarina平台支持1.3M/2M 图像传感器,具有1080P@60fps的编码能力;采用多重曝光技术,宽动态范围高达130Db;内置视频分析引擎(人脸检测、物体检测、破坏报警)等强大功能。

  TI针对高清网络摄像机市场,推出了宽动态方案的DM388编码芯片,该芯片支持实时2M H.264/SVC-T高阶视频压缩方式,采用第四代3D噪音过滤和多帧合并的宽动态范围处理,可以在多种实际应用场景获得一流的图像质量。

  华为海思在原有高端编码芯片Hi3516/Hi3517基础之上,新推出了面向中低端市场的Hi3518C/Hi3518A/Hi3516C三款芯片,主要应用于消费类、民用安防市场。

  台湾智源针对高清网络摄像机市场,新推出了三款编码芯片,分别为GM8139(1080P@60fps)、GM8138(1080P@45fps)、GM8128(1080p@30fps)。

  针对高清网络芯片方案的更新换代,景阳科技同步推出了基于Sony Xarina平台的200万55/20 系列、130万55/10系列超宽动态产品,该系列产品在2013年下半年CPSE,以及2014年上半年的各大城市举办的“分享*共赢”Inview平台全国巡展期间,得到了公安领导、以及国外重要客户的高度认可。

  总之,各大芯片方案厂商推出的新产品趋势上讲,无论是模拟芯片方案,还是高清网络芯片方案,优异的图像画质是永恒的主题,包括高线数、高像素、高帧率、高宽动态范围、低噪点、色彩还原性等,促使摄像机芯片方案厂商及摄像机生产厂商,都不遗余力地往这个主题靠近,对产品进行持续不断地创新,我们相信会有更多更好地产品相继上市,共同呵护整个地球的和谐与安宁!

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 21951次
2 1N4001 0.19MB 17824次
3 DAC1220E 0.95MB 15818次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15780次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 13962次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11637次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9238次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9020次
9 DS1337U+ 0.28MB 9019次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8940次