处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

暴力事件频发 亟需安防系统深入应用

暴力事件频发 亟需安防系统深入应用
来源:千家安防网 时间:2014-05-08

    5月6日上午11时30分许,广州火车站广场有人持刀伤害过往旅客,广场巡逻民警迅速到场开展应急处置。民警经口头警告无效后果断开枪,击中一名持刀的男性嫌疑人并将其制服。经初步了解,事件造成6名群众受伤,现均已送往医院救治。

  4月30日19时10分许,在乌鲁木齐火车南站旅客出站口发生一起爆炸案件,造成人员伤亡。经警方初步查明,乌鲁木齐火车南站爆炸是一起严重的暴力恐怖袭击案件,暴徒在乌鲁木齐火车南站出站口接人处持刀砍杀群众,同时引爆爆炸装置,造成3人死亡,79人受伤,其中4人重伤。

  安全事件不断发生。从2013年6月底,新疆发生暴力袭击案件后,股市对于安防概念股已经开始炒作,马航事件之后,马航的安检漏洞亦被媒体曝光。近期发生的一些热点安全事件也受到了大家的高度关注,让各方更加重视安防的投入,同时各地频发的事故也表明了当下亟需安防系统深入应用。

  如今,智能安防已深入人心,建立一个完善的多元化立体防御体系,以保障公共场所人们的生命财产安全,成为了大家的共识。

    ◇注重车站安防 监控为车站安全保驾护航

  车站安防系统建设以视频监控为中心,向周围发散。其中,闭路电视监控系统主要包括运营闭路电视监控、票务闭路电视监控以及公安视频监控系统。运营闭路电视监控系统一般供运营、管理人员实时监控车站客流、列车出入站、旅客上下车等情况,是加强运行组织管理,提高效率,确保安全正点地运送旅客的重要手段。很多暴恐事件都是有预谋乃至有预兆的,如果能够在人群中及时发现,将会在很大程度上降低损失。采用云智能摄像机,对各个地区实施实时监控。与传统摄像头相比,智能监控完全可以做到发现有人在一些重点区域徘徊或者是做出一些过激动作,比如说拔刀时,便会自动识别并报警,并且锁定嫌疑人进行重点拍摄。而这个时候,便可以向区域内的普通群众发送报警提示信息,提醒他们及时向安全地点疏散,并且自动开放一些紧急出入口,加快疏散活动,而安保人员也会立刻全副武装赶到,控制住那些不法分子。

  ◇门禁系统车站应用日渐普及

  门禁系统网络化、集成化是系统建设的一个方向,门禁系统已经从一个独立系统,纳入到综合监控集成平台大系统中,实现真正的系统集成管理。

  车站门禁系统由中央级门禁管理系统、车站级门禁管理系统、现场级门禁设备和系统通讯网络构成,在运营中形成两级管理三级控制的管理模式。门禁系统是以车站为单位,由车站车控室的ISCS系统工作站对车站内门禁设备进行统一监视以及相关联动;中央级门禁管理系统负责对全线门禁系统配置设备参数、人员授权、数据存储,同时,也具备设备状态监控、报警响应、报表查询等功能。

  ◇人脸识别防漏网应用受宠

  如何在机场、车站、码头、宾馆、商场等口岸或公共场所的人群中发现特定的目标?

  犯罪嫌疑人在被控制以后,不愿意透露自己的真实身份,而且身上没有任何可以证明身份的线索。怎么确定?在出入境管理方面,常常有受控人员使用假的身份证件而成功逃脱有关部门的监控,怎么识别?

  基于视频的实时人脸识别系统,使用视频图像的比对,已经能够较好地满足安全、公安部门的需求。人脸识别系统所具备的高速自动识别能力很大程度上可以将公安、安全部门从以往的“人海战术”中解脱了出来,大大提升了整个国家、社会的安全防范水平,从而达到威慑犯罪、惩治罪犯、维护社会稳定、保障国家安全的目的。

  ◇地铁报警子系统联动保安全

  目前,许多城市的地铁综合安防系统建设中存在“重监控,轻报警”的思维,所以报警系统建设一般只占地铁安防项目总投资的5%左右,有些地方甚至更低。但地铁作为特殊的交通场所,更重要的是防患于未然,事前报警比事后取证更重要,只有早发现,并采取有效的应急处置,才能避免破坏性和恐怖袭击事件的发生,以及有效阻止火灾等意外灾难的发生和蔓延。报警系统在地铁综合安防系统中,可以看成防盗报警和灾难报警两大部分。

  防盗报警系统是用物理方法或电子技术,自动探测发生在布防监测区域内的侵入行为,产生报警防盗报警系统信号,并提示值班人员发生报警的区域部位,显示可能采取对策的系统。它是预防抢劫、盗窃等意外事件的重要设施,与出入口控制系统、闭路电视监控系统、访客对讲系统和电子巡更系统等一起构成了安全防范系统。同时,为保证地铁的安全运行,车站内应装设全方位监视器,实时收集站内各方位视频信息,杜绝出现火灾、爆炸、毒气发生而控制中心不知情的情况。列车上还需配备有紧急报警按钮,发生火灾爆炸等意外事件时,乘客可迅速按压此按钮通知司机。

  频发的安全事故让人提心吊胆,而通过智能安防,让一切都在掌握之中,大家都能够冷静思考,理性判断,自然能有足够的定力,应对一切意外的发生。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次