处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

LG G3效果图曝光:超窄边框设计屏幕

LG G3效果图曝光:超窄边框设计屏幕
来源:新浪手机 时间:2014-05-07
   
@evleaks曝光了LG旗舰机型G3的官方效果图

  新浪手机讯 5月5日上午消息,近日,@evleaks曝光了LG旗舰机型G3的官方效果图,得以让我们看到这款机型的完整面貌。从图中可以看到,该机与之前曝光外星基本一致,比如采用超窄边框设计的触摸屏,整体亮点并不多。

  LG G3将采用了主频为2.5Ghz的高通骁龙801处理器(应该是MSM8975AC),集成Adreno-330 GPU,内置2GB RAM+16GB ROM,摄像头和之前的G2相同都是200W前置+1300W后置,屏幕分辨率为2560x1440,搭载Android 4.4.2操作系统,并采用全新扁平化设计的Optimus UI。(基德)

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次