处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

基于Cortex-M3的+GPRS+采集器完整解决方案

基于Cortex-M3的+GPRS+采集器完整解决方案
来源:我爱方案网 时间:2012-07-19

GPRS 电力采集器解决方案是基于Cortex-M3的采集器。该采集器实现了对电表的数据采集,历史数据存储,GPRS数据路由转发以及远程升级等功能。本产品是应用于电力采集以及用户数据管理,配合上位机软件,可以实现对多个电表进行抄表,并且将数据转发至服务器上,同时保存每个月的历史数据。该采集器还具有红外抄表,外部看门狗电路,外部RTC,串行Flash,LED指示及按键输入等。

方案框图:



方案参数规格:

1、50MHz主频的Cortex-M3内核
2、可选的以太网支持,同时兼容LM3S1911和LM3S6911两款主芯片
3、GPRS自动上线功能
4、两路485通讯,本地维护和下行抄表功能
5、一路红外通讯接口
6、用于历史数据存储的4M串行Flash
7、内置和外置双看门狗电路
8、带温补的RTC模块
9、下行485采用645协议,上行GPRS采用698协议
10、用于指示上行和下行数据的双色LED
11、支持本地和远程升级
12、用于软件调试的JTAG/SWD端口

方案实物图:


热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22006次
2 1N4001 0.19MB 17873次
3 DAC1220E 0.95MB 15873次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15829次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14012次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11688次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9287次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9074次
9 DS1337U+ 0.28MB 9072次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8989次