处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

谷歌在美遭遇集体诉讼 被指借Android搞应用垄断

谷歌在美遭遇集体诉讼 被指借Android搞应用垄断
来源:腾讯科技 时间:2014-05-04
   
    美国一名HTC手机用户日前向加利福尼亚州圣何塞联邦法院提起集体诉讼,指控谷歌滥用市场统治优势,迫使采用Android操作系统的智能手机制造商在产品中提供一系列谷歌自己的应用。该诉讼称,谷歌要求三星电子等制造商在手机中内置一些不太流行的应用,目的在于维护和扩展其在搜索和手持设备搜索领域的统治地位。哈佛商学院教授本·埃德尔 曼(Ben Edelman)此前曾在自己的博客中表示,Android“移动应用发行协议”(MADA)直到今年才被众所周知,该协议的存在不利于市场竞争。埃德尔 曼对此表达的担忧,与谷歌当前面临的集体诉讼如出一辙。

原告在诉讼中表示,谷歌在智能手机搜索业务上扩展其垄断优势,目的并不是为了打造一个更好的搜索引擎。该诉讼称,“根据前述的移动应用发行协议,无论制造商愿意与否,谷歌均要求他们打包预装一整套的谷歌软件。”
更多的选择
谷歌发言人马特·卡尔曼(Matt Kallman)对此表示,“不需要征得谷歌同意,任何人都能够使用Android;没有Android,任何人也能够使用谷歌服务。自推出Android以来,智能手机市场的竞争更加的激烈,消费者以低价拥有了更多的选择。”
市场调研公司IDC的统计数据显示,2013年第四季度,全球78%的智能手机搭载Android操作系统。除Android之外,苹果iOS操作系统的市场份额为18%,Windows的份额为3%;黑莓的份额为0.6%。
此次集体诉讼由一位HTC EVO 3D用户发起。该用户在2011年购买了这款搭载Android操作系统的手机。他在诉讼中称,谷歌在Android上的限制,让手机变得更贵。该诉讼称,应反谷歌同盟FairSearch.org的请求,欧盟当前正在对谷歌向制造商施压的问题进行调查。FairSearch.org成员包括了微软、甲骨文等公司。
埃德尔曼教授目前是一些与谷歌竞争的公司的顾问。他在今年2月的博客中表示,谷歌和甲骨文在2012年关于Android的专利侵权诉讼,揭露了谷歌签署的一些移动应用发行协议。埃德尔曼周四对谷歌遭遇集体诉讼一事表示,Android排除竞争的自然属性,推高了广告主和消费者的支出。
埃德尔曼说,“谷歌通过签订机密的限制合同实现了这一点。用户看到产品预装了谷歌的应用,可能会认为它们是当前好的应用。但实际上,谷歌应用被预装的根本原因,是谷歌坚持要求制造商预装这些应用。”
联邦调查
谷歌此前一直驳斥与搜索相关的所有反垄断行为。2013年,谷歌了结了长达20个月之久的关于不公正的歪曲搜索结果的联邦调查。通过承诺修改部分商业惯例,谷歌免除收到美国监管部门的巨额罚单。
谷歌此次集体诉讼案的原告代理为律师事务所Hagens Berman Sobol Shapiro LLP。这家公司曾参与过多起集体诉讼案,其中包括对苹果、福特汽车等公司发起的集体诉讼。





ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供DigikeyMouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22210次
2 1N4001 0.19MB 18123次
3 DAC1220E 0.95MB 16447次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15992次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14181次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11854次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9427次
8 DS1337U+ 0.28MB 9206次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9203次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9120次